This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:LifePo 电池组上的脉冲充电

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377894/bq40z50-r2-pulse-charging-on-lifepo-battery-packs

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

我想就脉冲充电对磷酸铁锂电池单元的影响获取专家意见

我们的系统目前使用脉冲充电、而不是正常的连续充电方法

、因为我们使用两者之间的间隔来检查是否

我们的 Vbus (支持逻辑充电)超出可接受的限值

问题:

  1. 脉冲充电会降低电池组的性能吗?
  2. 会降低电池的化学成分和内部阻抗

下面是其外观的屏幕截图:

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我需要深入了解这一点。 我们下周再见。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您对此采取行动  

    将等待您的回复!

    我们将非常感谢您提供有关脉冲充电的更多详细信息

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    目前还没有进一步的更新。 我期待着收到我们团队中电池专家的回复。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我会耐心等待更新!!

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    有任何关于此项目的更新吗

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我们团队中的电池专家一直在度假、目前仍在外出。 当他回到办公室时,我会回到你身边。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    因为我们正在等待电池专家返回来获取答案

    我也开始在我身边进行实验

    我买了这个工具,这是能够进行脉冲充电,基于它的计时功能:

    https://www.rigol-uk.co.uk/product/rigol-dp832-linear-dc-power-supply-30v-3a-30v-3a-5v-3a/

    一旦我获得足够的数据、我将向您发送日志  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    听起来不错! 我可以帮助调试电量监测侧的某些参数、以确保达到有效的充电终止。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    上周我离开我的电池组充电使用脉冲充电方法,以下是日志:

    e2e.ti.com/.../009F_2D00_01-_2800_1_2900_.log

    • 由于80年代未观察到 VCT 的状况、因此未设置 VCT
    • 看不到任何其他问题,如果你这样做,请告诉我  

    然后在周末休息

    这是日志  

    e2e.ti.com/.../009F_2D00_01.log

    • RSOC 从79%跃升到了100%、脉冲充电是否会破坏电池或电量计?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    您能否发送电量计的 gg 文件?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    以下是 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../009F.gg.csv

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您发送 gg 文件。 请允许我花点时间复查所有文件。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢你!!

    期待从这些日志中获得结果/见解

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    快速更新我仍在查看文件,我应该在下周早些时候与您联系。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    有任何相关更新?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    很抱歉花了一段时间才回到你的身边。 查看数据后、我对于充电的第一个问题是、充电没有真正的恒压充电。 当电流开始逐渐下降时、电压不恒定。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这个非恒定电压是我们的 RSOC 从79%上升到100%的原因吗?

    我们是否知道这种非恒定电压对电芯化学或电量计计算的影响??

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    不过、我需要与固件团队就此事进行讨论、我的第一个怀疑是因为不规则的充电行为。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、如果您想了解此充电方法对化学成分有何影响、或者监测计本身是否由于此充电方法而出现误差、这会很有趣!!

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    似乎其中一个电芯没有达到平衡。 电芯3
    平衡所有电芯的最快方法是逐个充电到充满电。 然后将它们放在一起。 由于 该器件的内部电芯均衡电流较小、可能需要几天的时间才能进行平衡。  

    电量监测功能 未定义状态 EOC 时的电芯1 Chg 电压 3444. mV
    电量监测功能 未定义状态 EOC 时的电芯2 Chg 电压 3485 mV
    电量监测功能 未定义状态 EOC 时的电芯3 Chg 电压 3790 mV
    电量监测功能 未定义状态 EOC 时的电芯4 Chg 电压 3465 mV


    看看发生跳变的可能原因、Ra 表中的第一个值似乎更新成了一个非常高的值。 请参见下文。 R_A_0

    这是新电池组吗? 您是否完成了学习周期并更新到了这个周期? 它看起来更新异常。 我需要更多信息来确定可能导致这种情况的原因。  

    Ra 表 R_a0 Cell0 R_a 0 819. 2 μ^至10 Ω
    Ra 表 R_a0 Cell0 R_a 1 53. 2 μ^至10 Ω
    Ra 表 R_a0 电芯0 R_a 2 60. 2 μ^至10 Ω
    Ra 表 R_a0 电芯0 R_a 3 72. 2 μ^至10 Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我使用脉动直流电源为此电池组充电、每隔一段时间为电池组充电60秒(@12V)、其余5秒(@0V)、这与正常的恒流恒压电池充电方法背道而驰、这是否可能是罪魁祸首?

    • JK :这是一个组装包,我不知道如何单独为每个电池充电,以达到所需的平衡,

    您能向我介绍一下为每节电池单独充电的步骤吗?

    • JK : Ra 表是什么意思或显示?,这是每个电池/电池包的内部电阻吗?
    • JK :这是一个包装由我们的供应商制造!!
    • JK :你能指导我如何执行一个学习周期,请?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于 Nick 目前因工作原因出差、请期待您的回复延迟。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!
    如果没有 CC、CV 模式充电器、 则可能会 阻止电量监测计检测到正确的有效充电器终止。 在脉动直流电源模式下可能会发生这种情况、但用户必须遵循 TRM 中的 VCT 部分并确保 VCT 得到满足。  

    您能向我介绍一下为每节电池单独充电的步骤吗?

    您可以在每个单独的端子处临时焊接跳线。 这将使您能够单独平衡它们。 此外、监测计需要检测每个 VC 引脚上的电压、因此需要以某种方式访问每个单独的端子。 电量监测计需要检测 VC1、2、3、4。 请参见下文




    Ra 表是什么意思还是显示?这是每个电池/电池包的内阻吗?

    Ra 是电池的内阻。 每节电池都有一个唯一的电阻表。 该表会在放电期间更新。 电量监测计可跟踪内部阻抗、以便正确跟踪电池的运行状况。 请参考 TRM 以及 Impedance Track 算法应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf




    这是一个由我们的供应商制造的包装!

    如果您没有自定义 ID、则可以将您的电池发送到 TI 进行表征。 这有利于获得最佳精确度、并且会跳过学习周期过程。


    您能不能指导我如何执行学习周期?

    请参阅学习周期应用手册。  https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose/Nick:

    很抱歉是 MIA、生活被阻碍了

    • 导致电池或电池包内部阻抗增加的典型原因是什么?原因在我们的案例中、脉动充电电流是什么原因?

    • 学习周期告诉我们关于电池组的什么?,只是想知道基础知识,然后再执行它

    • 视频中是否以 A 到 Z 的形式展示了如何完成整个学习周期的过程?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    1-已知电池组的内电阻在循环过程中会增加。 此外、使用高于规格的电流为电池充电会增加电池的降级速率。 这基本上是快速充电、而不考虑因素。 大量资源 先进的充电算法 这种情况发生(温度在这里起着重要作用)。 有关此功能、请访问 TRM。

    2-一个学习周期将使电量计能够了解电芯的真实化学容量(Qmax)和内部电阻。 这样、它可以准确预测运行时间、SOH 等 请注意、需要定期更新 QMax 和 Resistance、以准确跟踪 SOH。  

    3 -哪个视频? 学习周期视频? 如果是、是的。 它应引导您完成实现 QMax 和 Resistance 更新所需的步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    1、脉动充电方式如何,这是否会对电池的化学(阻抗)造成不利影响,因为它不是传统的 CCCV 充电方式?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan、您好!

    我无法肯定地说这是否会导致增加。 作为一名应用工程师、我只是器件专家、而不是化学方面的专家。  

    妥善做法是避免电流高于电芯制造商 DS 上规定的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    有趣!!!我可以说的一件事是我们的充电电流不是固定为标称值、我们的充电 IC 一分钟是随机的、另一分钟会拉850mA。这个值可能会上升到1A、这是个问题吗?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan、您好!

    1A 充电电流应适合您的电池、根据您的设置为3200mA 384mA。 这应该没问题。