工具与软件:
您好!
我想就脉冲充电对磷酸铁锂电池单元的影响获取专家意见
我们的系统目前使用脉冲充电、而不是正常的连续充电方法
、因为我们使用两者之间的间隔来检查是否
我们的 Vbus (支持逻辑充电)超出可接受的限值
问题:
- 脉冲充电会降低电池组的性能吗?
- 会降低电池的化学成分和内部阻抗
下面是其外观的屏幕截图:

此致
Jonathan Kabangu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想就脉冲充电对磷酸铁锂电池单元的影响获取专家意见
我们的系统目前使用脉冲充电、而不是正常的连续充电方法
、因为我们使用两者之间的间隔来检查是否
我们的 Vbus (支持逻辑充电)超出可接受的限值
问题:
下面是其外观的屏幕截图:

此致
Jonathan Kabangu
您好、Nick。
因为我们正在等待电池专家返回来获取答案
我也开始在我身边进行实验
我买了这个工具,这是能够进行脉冲充电,基于它的计时功能:
https://www.rigol-uk.co.uk/product/rigol-dp832-linear-dc-power-supply-30v-3a-30v-3a-5v-3a/
一旦我获得足够的数据、我将向您发送日志
此致
Jonathan Kabangu
您好、Nick。
上周我离开我的电池组充电使用脉冲充电方法,以下是日志:
e2e.ti.com/.../009F_2D00_01-_2800_1_2900_.log


然后在周末休息
这是日志
e2e.ti.com/.../009F_2D00_01.log


此致
Jonathan Kabangu
您好、Nick。
以下是 gg 文件:
此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
似乎其中一个电芯没有达到平衡。 电芯3
平衡所有电芯的最快方法是逐个充电到充满电。 然后将它们放在一起。 由于 该器件的内部电芯均衡电流较小、可能需要几天的时间才能进行平衡。
| 电量监测功能 | 未定义状态 | EOC 时的电芯1 Chg 电压 | 3444. | mV |
| 电量监测功能 | 未定义状态 | EOC 时的电芯2 Chg 电压 | 3485 | mV |
| 电量监测功能 | 未定义状态 | EOC 时的电芯3 Chg 电压 | 3790 | mV |
| 电量监测功能 | 未定义状态 | EOC 时的电芯4 Chg 电压 | 3465 | mV |
看看发生跳变的可能原因、Ra 表中的第一个值似乎更新成了一个非常高的值。 请参见下文。 R_A_0
这是新电池组吗? 您是否完成了学习周期并更新到了这个周期? 它看起来更新异常。 我需要更多信息来确定可能导致这种情况的原因。
| Ra 表 | R_a0 | Cell0 R_a 0 | 819. | 2 μ^至10 Ω |
| Ra 表 | R_a0 | Cell0 R_a 1 | 53. | 2 μ^至10 Ω |
| Ra 表 | R_a0 | 电芯0 R_a 2 | 60. | 2 μ^至10 Ω |
| Ra 表 | R_a0 | 电芯0 R_a 3 | 72. | 2 μ^至10 Ω |
尊敬的 Jose:
我使用脉动直流电源为此电池组充电、每隔一段时间为电池组充电60秒(@12V)、其余5秒(@0V)、这与正常的恒流恒压电池充电方法背道而驰、这是否可能是罪魁祸首?
您能向我介绍一下为每节电池单独充电的步骤吗?
此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
如果没有 CC、CV 模式充电器、 则可能会 阻止电量监测计检测到正确的有效充电器终止。 在脉动直流电源模式下可能会发生这种情况、但用户必须遵循 TRM 中的 VCT 部分并确保 VCT 得到满足。 
您能向我介绍一下为每节电池单独充电的步骤吗?
您可以在每个单独的端子处临时焊接跳线。 这将使您能够单独平衡它们。 此外、监测计需要检测每个 VC 引脚上的电压、因此需要以某种方式访问每个单独的端子。 电量监测计需要检测 VC1、2、3、4。 请参见下文 
Ra 表是什么意思还是显示?这是每个电池/电池包的内阻吗?
Ra 是电池的内阻。 每节电池都有一个唯一的电阻表。 该表会在放电期间更新。 电量监测计可跟踪内部阻抗、以便正确跟踪电池的运行状况。 请参考 TRM 以及 Impedance Track 算法应用手册。 https://www.ti.com/lit/an/slua450a/slua450a.pdf

这是一个由我们的供应商制造的包装!
如果您没有自定义 ID、则可以将您的电池发送到 TI 进行表征。 这有利于获得最佳精确度、并且会跳过学习周期过程。
您能不能指导我如何执行学习周期?
请参阅学习周期应用手册。 https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf
之后
Jonathan、您好!
1-已知电池组的内电阻在循环过程中会增加。 此外、使用高于规格的电流为电池充电会增加电池的降级速率。 这基本上是快速充电、而不考虑因素。 大量资源 先进的充电算法 这种情况发生(温度在这里起着重要作用)。 有关此功能、请访问 TRM。
2-一个学习周期将使电量计能够了解电芯的真实化学容量(Qmax)和内部电阻。 这样、它可以准确预测运行时间、SOH 等 请注意、需要定期更新 QMax 和 Resistance、以准确跟踪 SOH。
3 -哪个视频? 学习周期视频? 如果是、是的。 它应引导您完成实现 QMax 和 Resistance 更新所需的步骤。