This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412184/ucc28951-q1-power-management-forum

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

Mike、您好!

两个输出绕组串联。 输出电压调节至26V。

以下波形是进入稳压之前的波形、电压约为300VDC、负载电流:1A

绿色:变压器初级电流波形  

下面是380V 左右较高电压、1A 负载、DCM 模式下的电流波形。 这是在它进入稳压之后。 此外、在这里、我调节固定延迟以避免谐振铃。

那么、在较高的电压下会发生什么情况、电流波形如下所示。 如果我尝试增加负载电流、假设为3A、将开始出现不稳定。 它的延迟会振荡。

仅供参考、检查的电压环路 I 在闭环中稳定至550VDC。

此外、在开环中、I 检查并加载的电流高达10A、没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在第一个波形中、看起来您的 TABSET 和 TCDSET 设置不正确。

    这些尖峰实际上是开关节点电容与匀场电感器(Ls)、漏电感 Llk 和开关节点电容(CSW)之间的谐振环。

    TABSET 和 TCDSET 延迟太长。  您需要将延迟设置为谐振频率的1/4、请注意、下面的公式用于设置初始延迟。   

    TABSET= TCDSET= 1/(4*(*2*3.14*(CSW*(Ls + Llk)^0.5))

    我还绘制了一张应该设置此延迟的图片。 您的延迟太长了。

    2. 第二个波形变压器初级电流表明、在轻负载下有负电流流经输出滤波电感器。  这种情况不应该出现。  您应在电感器电流变为负值之前开启 SR。  

    UCC28951具有 DCM 比较器、可用于根据负载关断 SR、这将防止负电流在输出电感器中积累。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了在相移全桥转换器中使用 UCC28951的分步设计过程。  有一节介绍了如何设置 DCM 比较器、以防止 SR 和输出滤波电感器中出现负电流。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。