Thread 中讨论的其他器件:UCC28951
工具与软件:
Mike、您好!
两个输出绕组串联。 输出电压调节至26V。
以下波形是进入稳压之前的波形、电压约为300VDC、负载电流:1A
绿色:变压器初级电流波形

下面是380V 左右较高电压、1A 负载、DCM 模式下的电流波形。 这是在它进入稳压之后。 此外、在这里、我调节固定延迟以避免谐振铃。
那么、在较高的电压下会发生什么情况、电流波形如下所示。 如果我尝试增加负载电流、假设为3A、将开始出现不稳定。 它的延迟会振荡。
仅供参考、检查的电压环路 I 在闭环中稳定至550VDC。
此外、在开环中、I 检查并加载的电流高达10A、没有问题。