This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:使用 LP5861T 的绿色激光二极管具有更高的电压

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411599/lp5861t-higher-voltage-for-green-laser-diode-using-lp5861t

器件型号:LP5861T

工具与软件:

大家好、在我的应用中、需要将 LED 或低功耗 RGB 激光二极管连接到 LP5861T。  对于激光二极管情况、红色或蓝色没有问题、因为它们都需要远低于+5V 的电压才能运行。  但是、大多数绿色激光二极管的工作电压需要6至7伏以上。  我是否能够使用+7V 电源轨电压为绿色激光二极管通道供电、然后在驱动通道上放置一个连接到 GND 的电阻器、以确保即使在关断状态下、也有少量电流正向偏置绿色激光二极管、从而使输出驱动通道上的电压绝不会高于+5.5V。  我还可以使用 Zenor 二极管提供额外保护。  

只需在绿色激光二极管上使用几毫安的电流即可在二极管上产生3伏的压降、因此输出驱动引脚上的电压绝不会高于7 - 3 = 4伏。  我意识到、这将导致内置 LED 开路/短路功能可能无法正常工作、但这对我的应用来说不是问题。  我知道我还可以使用其他 IC、但 Global /彩色条/和各个电流控制的位深度是我准确控制输出电流所需的功能。  这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我可能很清楚您的想法、但我想说的是、如果 LED 发生短路、则会直接向输出引脚施加7V 的电压、这应该会导致输出引脚断开。 我是这样吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果激光二极管完全短路、则7V 电压将直接施加到输出引脚、这是正确的。  我不希望绿色激光二极管完全短路、但我应该研究这是否可行。

    我正在考虑使用的大多数绿色激光二极管在我们将使用它们的低功率级别下运行时不需要超过5.5伏的电压。  但是、我想要一个备用计划、以防我们必须使用确实需要更多电压的备用计划。  如果将一个低值限流电阻器与激光二极管(如10欧姆)和一个5.5V 齐纳二极管从输出引脚到 GND 串联、在极少数绿色激光二极管会使输出完全短路到0欧姆的情况下、这将保护输出。  我认为我不需要这个电路、但会将它作为备用方案在电路板中进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们的专家今天不在办公室,稍后会回复您。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    好的、我明白了。 您需要像所连接的电路一样、添加一些并联电阻器、以确保输出不会受到超过6V 电压的影响。 我是对的、如果在本例中、我认为它可以起作用。

    BR、Jared