Other Parts Discussed in Thread: LP5861T
工具与软件:
大家好、在我的应用中、需要将 LED 或低功耗 RGB 激光二极管连接到 LP5861T。 对于激光二极管情况、红色或蓝色没有问题、因为它们都需要远低于+5V 的电压才能运行。 但是、大多数绿色激光二极管的工作电压需要6至7伏以上。 我是否能够使用+7V 电源轨电压为绿色激光二极管通道供电、然后在驱动通道上放置一个连接到 GND 的电阻器、以确保即使在关断状态下、也有少量电流正向偏置绿色激光二极管、从而使输出驱动通道上的电压绝不会高于+5.5V。 我还可以使用 Zenor 二极管提供额外保护。
只需在绿色激光二极管上使用几毫安的电流即可在二极管上产生3伏的压降、因此输出驱动引脚上的电压绝不会高于7 - 3 = 4伏。 我意识到、这将导致内置 LED 开路/短路功能可能无法正常工作、但这对我的应用来说不是问题。 我知道我还可以使用其他 IC、但 Global /彩色条/和各个电流控制的位深度是我准确控制输出电流所需的功能。 这样可以吗?