工具与软件:
我们需要使用电压监控器 IC TPS3700DDCT 来监测+5VDC 和-5VDC 电压。
然而、TPS3700DDCT 只能容忍-0.3V 至 VCC 范围内的输入电压。
监测电压@-INB 超出 TPS3700DDCT 的指定输入范围。
虽然这种规格违规可能很短暂、仅在上电或瞬态条件下发生。
监控电路

如果我们限制流入引脚的电流(通过电阻器)、我们将风险降至最低。 换句话说、如果我们在此短暂时间内限制输入电流、这是否能够保护该器件而无需担心?
我们如何改进/更改电路(不更改 PWB)以保护器件?
谢谢。此致
谢谢