This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:输入电压@-INB

Guru**** 2424590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408863/tps3700-input-voltage--inb

器件型号:TPS3700

工具与软件:

我们需要使用电压监控器 IC TPS3700DDCT 来监测+5VDC 和-5VDC 电压。

然而、TPS3700DDCT 只能容忍-0.3V 至 VCC 范围内的输入电压。

监测电压@-INB 超出 TPS3700DDCT 的指定输入范围。
虽然这种规格违规可能很短暂、仅在上电或瞬态条件下发生。

监控电路

如果我们限制流入引脚的电流(通过电阻器)、我们将风险降至最低。 换句话说、如果我们在此短暂时间内限制输入电流、这是否能够保护该器件而无需担心?

我们如何改进/更改电路(不更改 PWB)以保护器件?

谢谢。此致

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将在接下来的24小时内作出回应。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josip、您好!

    我建议将电阻梯的电阻值提高10倍、以便帮助管理电流。 此设计预期的最大 V+和 V-是多少?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的最大值 V+和 V-为+ ±5.00V±10%。 如果我们将电阻 R911-913增加10倍、那么器件的风险将不再重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josip、您好!  

    您的+INA 和-ANB 的预期阈值是多少?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我们需要使用 TPS3700DDCT 来监控+5VDC 和-5VDC 电压。 当电源超过 +5VDC 和-5VDC 电压的±5%范围时、TPS 器件应监控并激活 PGOOD 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josip、您好!

    大家可以清楚地知道、下面是我们的窗口电压监控器的一个典型应用。

    在此设置中、器件将置位是否输入电压高于+INA 或低于-INB 阈值。

    根据我对您上述说明的理解。 当-INB 低于4.75V 或+INB 高于-4.75V 时、您要使复位生效。 创建下面的窗口行为。

    是这样吗?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    抱歉描述不明确。 我们要遵循 我们的窗口电压监控器的典型应用。

    在此设置中、器件将断言是输入电压高于+INA (+5.25V)阈值还是低于-INB (-5.25V)阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josip、您好!  

    如果是这种情况、从我们的器件角度来看、只要+5V 电压在启动时在-5V 之前上升、该器件就应该可以并具有更高的分压器阻抗。

    Jesse