This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:无法使用 ISETD 控制转换器输出。 电池和电阻负载下的电流都保持非常低(50 -150mA)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406937/lm5170-not-able-to-control-the-converter-output-using-isetd-current-stays-very-low-both-with-battery-and-resistive-load-50-150ma

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: LM5171

工具与软件:

使用 LM5170作为双向转换器对电池12V 至24V HV 端口进行充电/放电。 无法使电池充电正常工作(这是 LM5170的降压模式)、电池始终会放电到电路。  

使用 ISETD 作为主要控制、可以看到的最大电流为50 -150mA。 每个桥臂的设计值高达2.5A、我将运行这两个通道。

为了进行工程验证、我尝试使用占空比为20-50%的100KHz PWM 函数发生器来控制 ISETD。 但电流保持很低。  

有电池负载:即使在降压模式(充电)下、也仅能进行20 -80mA 放电

电阻负载为24欧姆时:最大电流为170mA (75%占空比)

请告诉我可以尝试什么。 随附的是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv、

    DIR 电压和 ISETA 电压是多少?

    并且在您禁用故障检查模式时将 Q2和 Q3短接。

    请分享一些波形、如 Vin、Vout、IL、DIR、ISETA。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:  

    DIR 是3.3V、而且我们没有使用 ISETA。

    当前正在使用 ISETD、而 FED 由函数发生器提供3.3V 100KHz 电压

    我尚未短接 Q2和 Q3、这是必需的吗?

    我将收集各种波形、以便明天分享这些波形。  

    大多数情况下、数据如下所示:

    输入电压为24V (来自电源)

    连接电池后、VOUT 为12V

    连接24欧姆阻性负载时、VOUT 为3.8V。  

    仅在降压模式下进行电流测试以使电路运行。 下一个阶段将是从电池到输入的升压模式。  

    此致、

    Aashiv Vij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv、

    Q2和 Q3需要根据原理图短接。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试期间、当上电时、UVLO 被拉至3.3V、我可以看到 BKG 在12.8V (对地测量、并在 Vgs 之间测量)与24 Ω 电阻器负载激活。  

    另一方面、当我在12V 的电压下插入电池并将 UVLO 拉至3.3V 时、我会在 BKG 上看到~24V 信号(测量到地)以及12.2V 信号(Vgs、看起来 LM5170内有一个钳位以节省栅极)。  

    为什么您说 Q2和 Q3需要短接? 短接意味着我必须在两者上都以物理方式将漏极到源极短接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 RAMP2和 COMP2引脚的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用开环控制来验证电路、因为尚未安装 MCU 软件。 通过电压控制来控制输出电压是我需要帮助的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv。

    则没关系。 您不必将 Q2和 Q3短接。

    然后、我想未填充 R15、对吧?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv。

    然后、您可以在恒定电流(CC)模式下运行、并将负载设置为 CV 或 CR。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R15已填充、不是应该是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用标准12V 电池运行、但无法将正确的电流输出到电阻负载。 流向电池负载的电流始终反向流动(低电流50mA)。 不确定如何仅通过 ISETD 实现电压控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv、

    您需要在升压模式下短接 Q2和 Q3。  
    则可以在降压模式下运行。

    由于 COMP 小于1V、因此它不会进行切换是合理的。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:  

    在会议上、我进行了以下更改、但仍然无法为电池充电。 仅测试降压模式!

      即使在降压模式下、电池也只会放电(不知道原因)。  

    L=18uH、下面是新的补偿组件。  

    电阻负载测试:负载5欧姆、最大占空比= 55%、电流输出= 650mA、Vout=3.56V。 补偿=4.6V

    电池负载测试:12V 电池负载、占空比设置为40%、转换器在560us 内放电。  出于某种原因、补偿斜坡受到限制。  

    请告诉我可以执行哪些其他步骤。

    此致、

    Aashiv Vij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv、

    占空比为55%时、每通道应达到3.125V*55%/50/20m Ω=1.7A。

    请分享 ISETA 电压。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISETA 测量值为1.18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv、

    ISETA 电压不正确。 您应该得到 3.125V*55%=1.7V。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它不正确、但您能告诉我它较低(1.2V 与1.7V)的原因是什么?

    您从我之前粘贴的波形中还可以看到其他内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv、

    我不知道 原因是什么。

    我从波形中找不到任何线索。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:请查看我通过电子邮件为 LM5171发送的计算表。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashiv、

    完成了。

    此致、

    Feng