主题中讨论的其他器件: LM5171
工具与软件:
使用 LM5170作为双向转换器对电池12V 至24V HV 端口进行充电/放电。 无法使电池充电正常工作(这是 LM5170的降压模式)、电池始终会放电到电路。
使用 ISETD 作为主要控制、可以看到的最大电流为50 -150mA。 每个桥臂的设计值高达2.5A、我将运行这两个通道。
为了进行工程验证、我尝试使用占空比为20-50%的100KHz PWM 函数发生器来控制 ISETD。 但电流保持很低。
有电池负载:即使在降压模式(充电)下、也仅能进行20 -80mA 放电
电阻负载为24欧姆时:最大电流为170mA (75%占空比)
请告诉我可以尝试什么。 随附的是原理图