This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:审阅将 BQ40Z80用于无人机 BMS 的6节电池原理图

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405557/bq40z80-review-of-schematic-for-6s-using-bq40z80-for-drone-bms

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

我已经附上了无人机6节 BMS 的原理图。 您能评论一下吗?
我参考了 BQ40Z80的评估板原理图。

谢谢你
马纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    感谢您附加文件、我们将开始研究这一问题。

    乍一看、我们建议结合已包含的 ESD 二极管、在 SDA 和 SCL 通信线路上添加火花隙。  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    您能否确认连接到充电和放电 FET 系统栅极侧的电阻值是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    连接的电阻值为10欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    感谢您所作的澄清、通常情况下、在使用并联 FET 时、我们建议在栅极侧使用51欧姆电阻:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    该参考来自其中一个讨论帖子、其中提到使用10欧姆电阻器。
    我是否可以知道电阻器值对 FET 性能的影响  
    请查看下面所附的讨论链接:  
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302594/bq40z80-bms-for-drone-with-6s-and-30a-nominal


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    连接到 FET 栅极的电阻器用于电流共享和栅极振荡。 我认为10欧姆或51欧姆应该可以在这种情况下正常工作。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    好的、非常感谢。 原理图中的其他所有内容是否都正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、
    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    关于 SMBC/SMBD 线路、请确保它们已被上拉至正确的电压。 在我们的 EVM 上、通常无法找到上拉电阻器、因为它由 EV2400器件上拉。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  
    当然。 优选电压电平和上拉电阻器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    MCU 侧的 SMBD/SMDC 预期电压是多少? 我相信、从 bq40z80方面来看、这些线路预计将具有1.8V 的电压:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!
    MCU 侧的电压为3.3V、可在1.71V 至3.6V 范围内运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    已了解、bq40z80 EVM 上的 MCU 是3.3V、因此可以使用它作为参考、如下所示:

    SMBD1和 SMBC1由 bq40z80供电、通过10k Ω 电阻器上拉至3.3V。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    好的、谢谢、还有其他需要做的更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manas:

    我在设计中没有看到任何其他明显的错误、但我们会继续寻找。 如果发现任何其他信息、我们会告诉您。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    当然、非常感谢。