This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:FSW=400k、Vout=5V 时的 GPN 选择

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411341/lmr36506-q1-gpn-selection-for-fsw-400k-vout-5v

器件型号:LMR36506-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户将使用 LMR36506-Q1、但 Fsw=400k、Vout=5V 工作条件下没有相应的 GPN、请查看以下屏幕截图、那么该情况应使用哪一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您将需要使用 LMR36506RS3QRPERQ1、并添加反馈电阻器、以实现400kHz 的5V 电压和 RT 电阻器。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的答复、但我有一些担忧:

    LMR36506RS3QRPERQ1是3.3V 固定型号、这意味着只有 VOUT /偏置、但引脚8中没有 FB 功能、并且内部已经有一个 电阻分压器、外部一个额外的电阻分压器会导致电压不准确。 对吗?

    客户可以接受以2.2M 频率采购新的电感器、因此如果没有确切的 Fsw=400k、Vout=5V 型号、请帮助进行说明、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于3.3V 固定型号、如果外部电阻器串联以实现5V 输出、我需要知道内部电阻器的值、但我无法在数据表中找到。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    抱歉混频了、我对非 Q100级版本的器件感到困惑、该器件支持5V 输出和可调频率。

    如果客户在寻找5V 固定输出和400kHz 频率的 Q100级器件、那您是对的-没有之一。 最接近的是 LMR36506MSCQRPERQ1 (可调输出、固定2p 2MHz)

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    理解并感谢!