工具与软件:
团队成员、您好!
客户将使用 LMR36506-Q1、但 Fsw=400k、Vout=5V 工作条件下没有相应的 GPN、请查看以下屏幕截图、那么该情况应使用哪一个?
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
客户将使用 LMR36506-Q1、但 Fsw=400k、Vout=5V 工作条件下没有相应的 GPN、请查看以下屏幕截图、那么该情况应使用哪一个?
谢谢!

您好、Richard:
感谢您的答复、但我有一些担忧:
LMR36506RS3QRPERQ1是3.3V 固定型号、这意味着只有 VOUT /偏置、但引脚8中没有 FB 功能、并且内部已经有一个 电阻分压器、外部一个额外的电阻分压器会导致电压不准确。 对吗?


客户可以接受以2.2M 频率采购新的电感器、因此如果没有确切的 Fsw=400k、Vout=5V 型号、请帮助进行说明、谢谢!