请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61253 工具与软件:
嗨、团队:
客户在其项目中测试 TPS61253。
他们会发现、当输出获取200mA 负载时、如果首先使用电子负载机器施加负载、则输出无法启动到高达5V;
如果首先启动输出、则施加200mA 负载。 系统会正常工作。
我进行了另一个测试、使用8欧姆电阻器加载输出、然后启用输出、它不会正常启动;Vin 电流被钳位到~Ω 200mA。 尝试6欧姆、相同的结果、Vin 被钳位到~200mA
您能帮助了解一下 TPS61253为何无法使用负载启动吗?
谢谢、此致、
会的