This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:使用 PD 评估具有 USB-EVM 和9V 固定电源的充电平板电脑

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393601/tps25751evm-evaluate-charging-tablet-with-usb-pd-and-fixed-9v-supply-using-evm

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

我正在尝试评估 TPS25751、使用 TPS25751-EVM 通过为 PPHV 提供固定9V@3A 电源为平板电脑充电。

EVM 是否可以实现这一点? 是否直接使用高级模式并对寄存器进行编程?

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    作为 PD 规范的一部分、您还需要支持5V 3A PDO、否则、如果还与 BQ EVM 配合使用、您应该能够为该 EVM 执行9V @ 3A PDO。 GUI 已列出了支持的 BQ 器件、并将自动配置充电功能。 你需要做的只是调整 PDO。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试评估 TPS25751、使用 TPS25751-EVM 通过连接到 PPHV 的固定9V@3A 电源为平板电脑充电。

    是否可以实现这一点  

    此外、当我在没有 BQ (2 PDO +5/+9)的情况下选择配置为 TPS25751拉电流和灌电流时、TPS25751-EVM 不会将平板电脑作为充电电源连接

    电源选择仅允许5V 电源

    建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表是三星 Galaxy Tab S7或8S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了!

    [报价 userid="610770" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393601/tps25751evm-evaluate-charging-tablet-with-usb-pd-and-fixed-9v-supply-using-evm/5332769 #5332769"]

    我正在尝试评估 TPS25751、使用 TPS25751-EVM 通过连接到 PPHV 的固定9V@3A 电源为平板电脑充电。

    是否可以实现这一点  

    此外、当我在没有 BQ (2 PDO +5/+9)的情况下选择配置为 TPS25751拉电流和灌电流时、TPS25751-EVM 不会将平板电脑作为充电电源连接

    电源选择仅允许5V 电源

    [报价]

    由于 PP5V 将是5V、因此您可以严格地将 PPHV 设置为9V。 在这种情况下、您可以更正说我们此处不需要 BQ 器件。

    您能否共享您的 JSON 文件以便我查看一下?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是最新的我有一些工作,但最好的情况下充电银河标签 S7是5V@1A。

    是否附加了 JSON 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    "调查问卷":{
    "器件":"TPS25751"、
    "答案":[
    null、
    0、
    1、
    0、
    1、
    0、
    3、
    0、
    1、
    1、
    1、
    0、
    0、
    0、
    9、
    3、
    0.04、
    0.04、
    0
    ]、
    "VendorID":"0000"、
    "ProductID":"0000"、
    "版本":"1.0.0.2"
    }、
    "配置":{
    "数据":{
    "selected_ace":[]

    "寄存器":6、
    "数据":[
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]
    }、

    "寄存器":22、
    "数据":[
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    3.
    ]
    }、

    "寄存器":40、
    "数据":[
    2、
    0、
    47、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]
    }、

    "寄存器":41、
    "数据":[
    82,
    80、
    153
    0
    ]
    }、

    "寄存器":50、
    "数据":[
    2、
    168,
    42,
    44,
    145、
    1、
    32、
    44,
    209、
    2、
    0、
    44,
    177、
    4、
    0、
    44,
    65、
    6、
    0、
    244、
    65、
    6、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]
    }、

    "寄存器":51、
    "数据":[
    1、
    44,
    145、
    1、
    16、
    44,
    209、
    2、
    0、
    44,
    177、
    4、
    0、
    44,
    65、
    6、
    0、
    69、
    65、
    6、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]
    }、

    "寄存器":55、
    "数据":[
    59、
    192、
    18、
    65、
    100、
    144、
    1、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]
    }、

    "寄存器":92、
    "数据":[
    206、
    12、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    4、
    0、
    0、
    0、
    4、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    4、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]
    }、

    "寄存器":112、
    "数据":[
    0
    ]
    }、

    "寄存器":152、
    "数据":[
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]
    }
    ]
    }
    }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你、我得到了 JSON!

    让我一直到星期五去看这个,看看。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    祝您在使用 JSON 时一切顺利?

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这里的延迟、明天我就来看看。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会查看 JSON?

    有任何意见吗?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我做了一些额外的测试。

    我购买了 HUSB238电路板、连接到25751-EVM 时、EVM 会产生+9Vdc 的输出电压。

    使用 ChargerLabs 的 Power-Z 进行测试、该 EVM 本身不会指示快速充电功能。

    当连接到 Samsung Tab S7时、Power-Z 指示 PD3.0 27W、尽管它正在以3.7W 的功率充电。

    有什么想法吗?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    很抱歉这里的延迟,因为我是 OOO 旅行。

    我很高兴您能获得9V 输出!

    Samsung 选项卡的电池百分比是多少? 如果我们看到3.7W 的充电功率、则灌电流可能会限制其充电电流。

    您是否对 JSON 进行了其他更改? 如果你做了修改,我会更好地看一下!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    测试板上的电压为9VDC、但 Samsung S7除外。

    JSON 是相同的。

    我还尝试作为供电方仅5V @ 3A 但仅充电5V@ 6A 或3W 当平板电脑充电27%时。

    我再次完成了设置、但看不到可以解释交互的内容。

    想法?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很确定问题是什么。 它向受电器件请求提供 PDO。 如果您有 PD 分析仪、则可以通过它查看用电器件尝试请求的功率。