主题中讨论的其他器件:TPS25751
工具与软件:
我正在尝试评估 TPS25751、使用 TPS25751-EVM 通过为 PPHV 提供固定9V@3A 电源为平板电脑充电。
EVM 是否可以实现这一点? 是否直接使用高级模式并对寄存器进行编程?
有什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试评估 TPS25751、使用 TPS25751-EVM 通过为 PPHV 提供固定9V@3A 电源为平板电脑充电。
EVM 是否可以实现这一点? 是否直接使用高级模式并对寄存器进行编程?
有什么建议?
您好!
明白了!
[报价 userid="610770" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393601/tps25751evm-evaluate-charging-tablet-with-usb-pd-and-fixed-9v-supply-using-evm/5332769 #5332769"]我正在尝试评估 TPS25751、使用 TPS25751-EVM 通过连接到 PPHV 的固定9V@3A 电源为平板电脑充电。
是否可以实现这一点
此外、当我在没有 BQ (2 PDO +5/+9)的情况下选择配置为 TPS25751拉电流和灌电流时、TPS25751-EVM 不会将平板电脑作为充电电源连接
电源选择仅允许5V 电源
[报价]由于 PP5V 将是5V、因此您可以严格地将 PPHV 设置为9V。 在这种情况下、您可以更正说我们此处不需要 BQ 器件。
您能否共享您的 JSON 文件以便我查看一下?
谢谢!
Kevin
{
"调查问卷":{
"器件":"TPS25751"、
"答案":[
null、
0、
1、
0、
1、
0、
3、
0、
1、
1、
1、
0、
0、
0、
9、
3、
0.04、
0.04、
0
]、
"VendorID":"0000"、
"ProductID":"0000"、
"版本":"1.0.0.2"
}、
"配置":{
"数据":{
"selected_ace":[]
{
"寄存器":6、
"数据":[
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":22、
"数据":[
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
3.
]
}、
{
"寄存器":40、
"数据":[
2、
0、
47、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":41、
"数据":[
82,
80、
153
0
]
}、
{
"寄存器":50、
"数据":[
2、
168,
42,
44,
145、
1、
32、
44,
209、
2、
0、
44,
177、
4、
0、
44,
65、
6、
0、
244、
65、
6、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":51、
"数据":[
1、
44,
145、
1、
16、
44,
209、
2、
0、
44,
177、
4、
0、
44,
65、
6、
0、
69、
65、
6、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":55、
"数据":[
59、
192、
18、
65、
100、
144、
1、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":92、
"数据":[
206、
12、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
4、
0、
0、
0、
4、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
4、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}、
{
"寄存器":112、
"数据":[
0
]
}、
{
"寄存器":152、
"数据":[
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0、
0
]
}
]
}
}
}
尊敬的 Kevin:
我做了一些额外的测试。
我购买了 HUSB238电路板、连接到25751-EVM 时、EVM 会产生+9Vdc 的输出电压。
使用 ChargerLabs 的 Power-Z 进行测试、该 EVM 本身不会指示快速充电功能。
当连接到 Samsung Tab S7时、Power-Z 指示 PD3.0 27W、尽管它正在以3.7W 的功率充电。
有什么想法吗?
Rick