This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:软启动时间

Guru**** 2554800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413172/tps7a92-soft-start-time

器件型号:TPS7A92

工具与软件:

嗨、团队:

我们遇到了 SS 时间问题、请查看原理图(css= 470nF)。
当 SS_CTRL=GND 时、测得的 SS 时间为54.7ms (接近计算值61ms)。
当 SS_CTRL=VIN 时、测得的 SS 时间为1.3秒、远低于4ms 的计算值。 您能帮助解释一下这一差距吗? 谢谢!

SS_CTRL=VIN

SS_CTRL=GND

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您能在同一幅图上显示 Vin 和 Vout 吗?  我想看看 Vin 在导通过程中是否下降并导致 LDO 进入压降状态。  如果是、添加更多 Cin 或移除铁氧体磁珠应该会有所帮助。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    由于 VIN = 1.8V、VO = 1V 且最大负载电流= 0.61A、这似乎不是压降问题。

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如果铁氧体磁珠在低频时具有很大的电感、则当电荷在导通期间从 Cin 传输到 Cout 时、它将抵抗电流变化。  当 SS_CTRL 连接至 VIN 时、这种电荷转移会在较短的时间内发生、Cin 将下降。  如果源阻抗很高(来自铁氧体磁珠或输入电源)、则 Vin 将显著下降。  

    使用电荷转移方程 Q = CV、那么 Cout 充电所需的电荷"Q"为 Q = CV = 42.1uF * 1V = 42.1uC

    如果线路上的阻抗很高、则所有这些电荷都来自 Cin。  因此、Cin 上的压降为:Vdroop = Q / Cin = 42.1uC / 33.1uF = 1.27V。

    我们需要使用 Vout 测量 Vin、以确认在导通和将 LDO 置于压降状态期间 Vin 不会下降太多。

    谢谢!

    Stephen