This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:LM5185的变压器汽音

Guru**** 2530260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398759/lm5185-the-transformer-whistling-for-lm5185

器件型号:LM5185

工具与软件:

您好!

我们使用 LM5185进行直流/直流设计、而现在在添加负载(轻负载或重负载都可能发出哨声)时、请查看我们的原理图和检查清单表、  

并建议如何解决此问题、谢谢、

e2e.ti.com/.../LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC_2D00_22uH.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    感谢 您使用 LM5185进行设计。 我查看了您的设计计算器。  建议使用5:1的匝数比、但使用了1:1的匝数比。   

    这可能导致初级侧的峰值电流非常高、进而导致 SW 振铃。  而且、对于这1:1的匝数比、初级侧的22V 齐纳钳位过高。  我建议您首先将变压器匝数比调整到5:1、并在齐纳二极管和 RFB 中进行必要的更改。  

    如果您不想更改变压器并希望在通常低于100kHz 的频率下运行电路、您可以考虑将齐纳电压降低到~8V、看看它是否有所改善。

    此致、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我们已 将 LM5185变压器的匝数比修改为5:1、并将 齐纳钳位更改为8V 齐纳电压、

      变压器汽笛问题没有改善;

    目前、开关波形的抖动应该是由哨声引起的、但调整环路补偿参数对这种抖动没有太大帮助。

    我已经尝试过反向调整来使系统更不稳定(相位裕度接近0)、并且波形没有明显变化。  

    我还尝试了正调整、相位裕度达到80。 问题是一致的。  此外、交叉频率也已调整、

    在不同的负载 A 数字下、开关频率和占空比会发生变化、抖动保持不变;

    另外、还请帮助查看我们的原理图和 LM5185-DESIGN-CALC 表单 、并提供您的建议、以解决变压器啸声问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    在将变压器匝数比更改为5:1后、初级电感是多少? 您是否使用我们的设计计算器检查过您的新变压器设计?  我是否愿意麻烦您分享一下更新后的原理图、其中准确标记了元件值?   

    您是否还能在轻负载和重负载下捕获波形:

    • VIN、VDS、COMP、CS
    • Vin、Vds、COMP、Vout

    共享波形时、请告诉我负载条件并标记线迹。  您可以放大和缩小模式转换(可以看到开关频率发生根本变化)。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    请允许我关闭此主题帖、因为不活动。  如果您仍需要支持、请随时通过添加新帖子或开始新主题来重新打开。

    此致、

    Youhao