This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:参考原理图和用户指南

Guru**** 2514105 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409540/tusb1046evm-reference-schematic-and-user-guide

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1046-DCITPS65987

工具与软件:

您好!


我刚刚拿到了 TUSB1046EVM 评估板、它允许我通过 USB-C 连接器连接显示器和 USB 主机。
我知道我收到的电路板不是原始用户指南中提供的电路板。 请参见随附的电路板照片。 其中显示 INTO53 Rev F、原理图与原始 EVM 部分不同、而且 U9旁边有手动配置(strap)。

此电路板是否有经过验证的原理图? 以及最新的用户指南?

产品页面上的文档不匹配: https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅修订版 F 原理图、  

    e2e.ti.com/.../3872.INT053F_2D00_001_5F00_Schematic.pdf

    另请对 EVM 进行以下更改、以使视频通过 USB Type-C 工作

    o 将 R11从 DNI 更改为0欧姆电阻器
    o 将 R13从0更改为 DNI 电阻器
    o 将 R36从 DNI 更改为0欧姆电阻器

    我正在更新 EVM 用户指南的原理图和 BOM 部分、并将在更新完成后立即发布。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、您附加的图表在右下角标记为"Rev D"、我希望这与我目前拥有的 INTO53 Rev F 卡相对应。

    我不太了解用户指南中"2.1 TUSB1046 EVM 默认 EQ 配置"和"2.2 TUSB1046 EQ 控制"中所述跳线的作用。 此外、跳线编号不再对应于修订版 F 电路板。  你能解释一下他们的角色吗?

    该卡是否具有足够的自主能力来检测 USB 集线器或显示端口并执行正确的多路复用? 或者这是手动完成的吗?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、您附加的图表在右下角标记为"Rev D"、我希望这与我目前拥有的 INTO53 Rev F 卡相对应。

    ***它与您拥有的 Rev F 板相对应。

    我不太了解用户指南中"2.1 TUSB1046 EVM 默认 EQ 配置"和"2.2 TUSB1046 EQ 控制"中所述跳线的作用。 此外、跳线编号不再对应于修订版 F 电路板。  你能解释一下他们的角色吗?

    *** TUSB1046具有三组均衡、SSEQ、EQ 和 DPEQ。  接收器均衡的目的是在使用 TUSB1046-DCI 输入之前补偿系统中的通道插入损耗和符号间干扰。 接收器通过相对于高频分量衰减信号的低频分量来克服这些损耗。 您需要设置正确的增益设置、以匹配 TUSB1046-DCI 接收器输入之前的通道插入损耗。

    该卡是否具有足够的自主能力来检测 USB 集线器或显示端口并执行正确的多路复用? 或者这是手动完成的吗?

    ***是、PD 控制器已与固件一起编程。 PD 控制器将自动通过 CC1和 CC2与相应的 PD 控制器协商 USB 或 DP 交替模式、然后适当地配置 TUSB1046。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果无法测量插入损耗、是否可以通过试错来尝试增益调整和均衡? 这会损坏 TUSB1046A 吗?

    我想在检查该开发套件是否正常工作后、将其按原样集成到我的一个产品中。 我知道需要对 USB PD 控制器 TPS65987进行编程。 该代码存储在 W25Q80存储器中。 当 TPS65987启动时、它会查看该存储器中的参数、对吧?

    在这种情况下、您是否提供编程文件以刷写存储器? 如果适用、如何将其刷写出来?

    相关原理图部分下方:

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查看我的答复。

    如果无法测量插入损耗、是否可以通过试错来尝试增益调整和均衡? 这会损坏 TUSB1046A 吗?

    您可以尝试不同的增益调整、不会损坏 TUSB1046A。 请注意、在 GPIO 模式下、均衡电平的每次变化都需要对 TUSB1046A 进行下电上电。 在 I2C 模式下、可以动态更改均衡。  

    我想在检查该开发套件是否正常工作后、将其按原样集成到我的一个产品中。 我知道需要对 USB PD 控制器 TPS65987进行编程。 该代码存储在 W25Q80存储器中。 当 TPS65987启动时、它会查看该存储器中的参数、对吧?

    在这种情况下、您是否提供编程文件以刷写存储器? 如果适用、如何将其刷写出来?

    我要 PD 控制器团队来回答这个问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请参阅随附的二进制和 pjt 文件。 您需要使用 SPI 闪存编程器将映像刷写到暴露的 SPI 线路中。

    e2e.ti.com/.../TUSB1046EVM-Rev-I-Firmware.bine2e.ti.com/.../TUSB1046EVM-Rev-I-Firmware.pjt

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    感谢您提供这些文件。

    pjt 文件是否等效于.bin 文件? 我以前从未使用过这样的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们使用 GUI 配置工具生成需要加载到 PD 控制器中的二进制文件。 GUI 以.pjt 格式保存配置以供重复使用。 .bin 文件用于对 IC 进行编程、但不 用于恢复 GUI 中的配置。

    可以在下面的产品页面上找到 GUI。

    https://www.ti.com/product/TPS65987DDK

    谢谢。此致、

    Chris