请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG2100R044 Thread 中讨论的其他器件:LM5148
工具与软件:
我们需要采用 LM5148 + LMG2100输出25A@12V 且输入 55V 设计直流/直流电源。 TI 有没有为我们提供任何参考设计?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们需要采用 LM5148 + LMG2100输出25A@12V 且输入 55V 设计直流/直流电源。 TI 有没有为我们提供任何参考设计?
我无法直接发送消息、您能给我发送电子邮件吗: k-wolf@ti.com
我将在那里用图表进行回复。
此致!
Kyle