This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:LM5148 + LMG2100的参考设计

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410021/lmg2100r044-reference-designs-for-lm5148-lmg2100

器件型号:LMG2100R044
Thread 中讨论的其他器件:LM5148

工具与软件:

我们需要采用 LM5148 + LMG2100输出25A@12V 且输入 55V 设计直流/直流电源。 TI 有没有为我们提供任何参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan Li:

    我们目前还没有采用 LMG2100 + LM5148 55V->12V @25A 的参考设计。 不过、我们可以看到、当与正确的控制器配合使用时、LMG2100在此类应用中具有良好的效率。 我将给大家发送一封电子邮件、与 TI 的现场应用工程师一起探讨这一应用。

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我们展示一些适用于此类应用的典型设计解决方案?   您建议使用哪种正确的控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NaN:

    好的、我会在电子邮件主题中发送方框图。  

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你已经给我发了 图表? 我检查了我的电子邮件,没有收到任何相关的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NaN:

    是的、我是在周二发送的。 我将在此处直接向您发送消息以确认电子邮件。

    此致!

    Kyle Wolf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法直接发送消息、您能给我发送电子邮件吗: k-wolf@ti.com 

    我将在那里用图表进行回复。

    此致!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NaN:

    我已经回复了电子邮件与图表。

    此致!

    Kyle Wolf