工具与软件:
您好、先生、
我们有一个询问, 需要向你学习。
1.输入=3.3V、
2. Vout=-0.9V~- 5V。Iout=Vout 30mA (max)
3.输出电压可通过 VDAC 或 MCU 进行控制0v~2.4V。
我们将选择 LMR70503进行设计、该 MCU 控制 VREF 引脚的电压(0V 至2.4V)、从而使输出为-0.9V~至5.5V。
请帮助我们确认是否可行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生、
我们有一个询问, 需要向你学习。
1.输入=3.3V、
2. Vout=-0.9V~- 5V。Iout=Vout 30mA (max)
3.输出电压可通过 VDAC 或 MCU 进行控制0v~2.4V。
我们将选择 LMR70503进行设计、该 MCU 控制 VREF 引脚的电压(0V 至2.4V)、从而使输出为-0.9V~至5.5V。
请帮助我们确认是否可行。
Tommy、您好!
只要保持在 FB 引脚的绝对最大额定值范围内、此引脚的值就没有问题。 由于您正在使用第三个电阻器来影响输出电压、您只需正确设置电压和电阻器即可获得正确的输出电压。 这些应用手册可能有助于:
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT343
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT335
此致、
Brigitte