This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:动态控制输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410550/lmr70503-dynamic-control-output-voltage

器件型号:LMR70503

工具与软件:

您好、先生、

我们有一个询问, 需要向你学习。

1.输入=3.3V、

2. Vout=-0.9V~- 5V。Iout=Vout 30mA (max)

3.输出电压可通过 VDAC 或 MCU 进行控制0v~2.4V。

我们将选择 LMR70503进行设计、该 MCU 控制 VREF 引脚的电压(0V 至2.4V)、从而使输出为-0.9V~至5.5V。

请帮助我们确认是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    有任何建议和更新吗? 谢谢。

    我们还按如下方式对原理图进行了修改:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    很抱歉延迟了响应。 无法更改 REF 引脚上的电压。 这是器件的输出电压。 正如您在第一张图片中所示、影响 FB 引脚是正确的选择。 但是、由于 FB 引脚为 GND 电平、因此电平需要非常接近 GND。 根据您的控制器的输出、您可能需要进行一些电平转换。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    好的~得到了、但是 FB 引脚的0V~2.4V 外部电压输入与 GND 电平有太大的不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    只要保持在 FB 引脚的绝对最大额定值范围内、此引脚的值就没有问题。 由于您正在使用第三个电阻器来影响输出电压、您只需正确设置电压和电阻器即可获得正确的输出电压。 这些应用手册可能有助于:

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT343

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT335

    此致、
    Brigitte