This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:QUOT;LM74722-Q1、LM74721-Q1、LM74720-Q1与放大器;LM7481-Q1、LM7480-Q1之间有何差异?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1, LM7481-Q1, LM7480-Q1, LM74722-Q1, LM74721-Q1, LM74502-Q1, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411608/lm74722-q1-what-is-difference-between-lm74722-q1-lm74721-q1-lm74720-q1-lm7481-q1-lm7480-q1

器件型号:LM74722-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7481-Q1LM7480-Q1LM74721-Q1、LM74720-Q1、 LM74502-Q1LM74900LM74910-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找具有以下规格的理想二极管控制器/理想二极管。

-支持输入电压:12V、24V 和48V

- RPP 保护高达-65V

-负载:约65W。  

-需要 RPP 和 OVP

我不需要汽车电池保护/负载突降等功能 我的应用只需要 RPP 和 OVP。  

我计划选用 LM747x/LM748x 系列。 您能建议此系列或 TI 产品系列中的合适器件型号吗?

那么 "LM74722-Q1、LM74721-Q1、LM74720-Q1和 LM7481-Q1、LM7480-Q1"之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJP:

    LM748X 和 LM7472X 系列都可为您工作。

    LM7472X 系列使用升压电路来驱动 FET、而 LM748X 使用电荷泵来驱动 FET。

    两者之间的唯一主要差异是 Iq 的差异。

    如果您只需要 OVP 和 RPP、请考虑使用 LM74502-Q1。

    注意:LM74502-Q1不具有反向电流阻断保护。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢  LM74502-Q1的信息和建议。 我从团队那里获得了更新的规格、现在我们还需要过流保护。 您能建议相同的部件号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJP:

    如果您还需要过流保护、请考虑使用 LM74900/LM74910-Q1

    此致、

    Shiven Dhir