This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:我有一个关于 LM5013的问题。 请查阅

Guru**** 2583245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411792/lm5013-i-have-a-question-regarding-lm5013-please-review

器件型号:LM5013

工具与软件:

我再次发布此问题、因为与 LM5013相关的问题尚未解决。 请查阅 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    我想再问一个问题、因为我之前发布的问题没有解决。 
    我们捕获并附加测试期间失败的样本的测量波形。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为测试样本提供输入电压时、将捕获并附加有关样本故障时间的图片。 
    黄色波形是输出电压、浅蓝色波形是开关节点波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查阅 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    内部检查。 我们会在几天后回复您。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我想强调几件事、以便进行进一步调试。  

    1. 建议您对设备进行 ABA 交换测试。 这意味着将良好的 LM5013器件[已测试]焊接到不良电路板上、并检查器件行为。 通过这种方式、我们可以了解现有的电路板是否有任何问题。

    2.我已查看您的原理图和布局。 在原理图中、建议 在输入端放置陶瓷电容器以及电解电容器。 陶瓷电容器需要尽可能靠近器件。

    3、纹波的产生采用3类纹波的产生方法。 这更适合输出侧的陶瓷电容器。 但在该设计中、输出电容器是电解电容器。 建议您在输出端使用陶瓷电容器。

    4.反馈电阻 R2高于1M Ω。 MΩ 不建议 RFB1 (R2)大于1M Ω、因为这样会使反馈路径更容易受到噪声的影响。 确保反馈布线远离 PCB 的噪声区域、最大限度地减小反馈节点尺寸、并使反馈电阻器靠近 FB 引脚。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitya: 

    谢谢 你,我会按照你的建议审查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我按照你的建议测试了它。 我需要做更多的测试。
    LM5013芯片被销毁的问题似乎已经消失。
    我在测试过程中有一些问题、因此我想问您一些问题。
    让我在查看下图时问您一个问题。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图中的黄色波形是输出电压、浅蓝色波形是开关节点波形。
    在第一幅图片中、我们通过将 FB 值调整到约34V 来测量输出电压、在第二幅图片中、 
    通过将 FB 值调整到大约54V 来测量该值。 我想知道图片中是否标有红圈的器件
    是正常的、尤其是第二张图片中标有红圈的部分。 波形不干净、看起来像噪声。
    原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这是由示波器采样问题导致的。 如果示波器上的时间标度较大、这是正常现象。  

    这与器件行为无关。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果对此问题没有进一步的疑问、我建议您点击"Resolved"按钮。  

    谢谢!

    Nitya