工具与软件:
我再次发布此问题、因为与 LM5013相关的问题尚未解决。 请查阅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kim、
我想强调几件事、以便进行进一步调试。
1. 建议您对设备进行 ABA 交换测试。 这意味着将良好的 LM5013器件[已测试]焊接到不良电路板上、并检查器件行为。 通过这种方式、我们可以了解现有的电路板是否有任何问题。
2.我已查看您的原理图和布局。 在原理图中、建议 在输入端放置陶瓷电容器以及电解电容器。 陶瓷电容器需要尽可能靠近器件。
3、纹波的产生采用3类纹波的产生方法。 这更适合输出侧的陶瓷电容器。 但在该设计中、输出电容器是电解电容器。 建议您在输出端使用陶瓷电容器。
4.反馈电阻 R2高于1M Ω。 MΩ 不建议 RFB1 (R2)大于1M Ω、因为这样会使反馈路径更容易受到噪声的影响。 确保反馈布线远离 PCB 的噪声区域、最大限度地减小反馈节点尺寸、并使反馈电阻器靠近 FB 引脚。
谢谢!
Nitya