This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:申请原理图设计审核

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403029/lm25180-q1-request-for-schematic-design-review

器件型号:LM25180-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25180LM25183

工具与软件:

大家好、团队成员:

请查看下面的原理图设计和设计工具、并告诉我应该修改的要点。

e2e.ti.com/.../LM25180_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quick-start-tool-revA.xlsx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    感谢您发送编修。  LM25180无法支持其满负载。  如果两个输出轨中均需要在8Vin 以下产生0.2A 电流、则应考虑 LM25183/4并更改 Lmag ~24uH。  请参阅以下快照:我刚刚将 IC 更改为 LM25183、将 Lmag 更改为24uH。 这应该是一个合理的设计。  

    关于其原理图、变压器极性错误。

    请更正并更新设计、然后重新发送以供审核。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的热情响应。 让我跟客户确认一下、重新发送更新后的设计进行第二次审查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    谢谢、我期待他们更新后的原理图。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    请查看下面更新的设计工具原理图和配置。

    e2e.ti.com/.../LM25180_2D00_Q1_5F00_Schematic_5F00_2nd.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    电路看起来正常。  可能需要将缓冲器的电阻器更改为0805大小。  0603尺寸几乎无法支持缓冲电阻器中的功率耗散。  

    e2e.ti.com/.../LM25180_2D00_Q1_5F00_Schematic_5F00_2nd_2D00_Reviewed.pdf

    变压器匝数比是多少?  确保 Rfb 满足数据表中的 Vout 设置公式。  

    请遵循数据表中的布局指南、在设计 PCB 时还请参阅双路输出 EVM 布局。  获得良好的性能非常重要。

    祝你好运!

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的支持。 它将帮助他们进行大量设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    欢迎您!  如果我可以提供进一步的帮助、请随时与我联系。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    您可以关闭该线程。 如果我需要额外的技术支持、我将打开一个新话题。

    此致、