Thread 中讨论的其他器件:LM25180、 LM25183
工具与软件:
大家好、团队成员:
请查看下面的原理图设计和设计工具、并告诉我应该修改的要点。
e2e.ti.com/.../LM25180_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf
e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quick-start-tool-revA.xlsx
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
请查看下面的原理图设计和设计工具、并告诉我应该修改的要点。
e2e.ti.com/.../LM25180_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf
e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quick-start-tool-revA.xlsx
此致、
你好、Jeffery、
感谢您发送编修。 LM25180无法支持其满负载。 如果两个输出轨中均需要在8Vin 以下产生0.2A 电流、则应考虑 LM25183/4并更改 Lmag ~24uH。 请参阅以下快照:我刚刚将 IC 更改为 LM25183、将 Lmag 更改为24uH。 这应该是一个合理的设计。 
关于其原理图、变压器极性错误。

请更正并更新设计、然后重新发送以供审核。
谢谢!
Youhao
尊敬的 Youhao:
请查看下面更新的设计工具原理图和配置。
e2e.ti.com/.../LM25180_2D00_Q1_5F00_Schematic_5F00_2nd.pdf
此致、
Jeffrey、您好!
电路看起来正常。 可能需要将缓冲器的电阻器更改为0805大小。 0603尺寸几乎无法支持缓冲电阻器中的功率耗散。
e2e.ti.com/.../LM25180_2D00_Q1_5F00_Schematic_5F00_2nd_2D00_Reviewed.pdf
变压器匝数比是多少? 确保 Rfb 满足数据表中的 Vout 设置公式。
请遵循数据表中的布局指南、在设计 PCB 时还请参阅双路输出 EVM 布局。 获得良好的性能非常重要。
祝你好运!
此致、
Youhao