This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:TPS563200压降

Guru**** 2540730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395892/tps563200-tps563200-voltage-drop

器件型号:TPS563200

工具与软件:

大家好、感谢您花时间阅读本文档。

我将在目标为~4.2V 输出的~12V 输入应用中使用上述 TPS563200。

我已遵循数据表版本"SLVSCB0E–2014年1月–2023年5月修订"第8.2.1节和8.4.2节中提供的指南。 结果接近、但并不完全符合我的预期。 特别是、观察到随着电流增大、电压显著下降、例如1A 电流将其降至3.34V。

此外、还观察到低电流消耗时会发出轻微的吱吱声、但我认为这是可以预料到的

请查看随附的 Kicad 原理图+布局(请忽略 Q1面积、因为它正在修订中)e2e.ti.com/.../ENGH_2D00_36_2D00_v1.0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    我们无法打开 Kicad 文件、您能上传原理图和布局的图片吗? 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  这对您来说效果更好吗?e2e.ti.com/.../ENGH_2D00_36_2D00_img_2D00_v1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    布局不好。 FB 线应短、因此 R2和 R3应靠近 FB 引脚放置。 现在 FB 节点可能受到干扰。 您能否测量 SW 电压波形以查看器件是否稳定工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  我将 根据您的建议查看 R2和 R3 FB 距离。  我的逻辑分析仪尚未联机、我必须使它保持联机状态。  同时向您提供 SW 的万用表读数对我来说是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    您应该使用示波器查看 SW 波形、万用表是无用的、因为它只能测量 SW 的平均值且等于 Vout。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。  我是一个示波器新手。  请找到随附的 SW 行读数、并告诉我这是否正确或我是否应该以不同的方式读取读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    这看起来不是 SW 波形、您应该使用探头从 SW 引脚到 GND 进行测量。 或者贵公司中是否有人可以为您提供帮助? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这正是我所做的。  我会仔细检查所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果是真的、我认为器件已损坏、请更改它并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备已损坏、请更改该设备并重试

    请您更具体一些。

    仔细检查了连接并进行了第二次读取、使用的时间域要严格得多。  如果这也看起来"损坏"、请将我指向外观正确的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    是的、此波形清楚地显示了发生的不稳定性。 由于布局无法快速改变、您可以尝试添加一个与 R3并联的10-47pF 电容器、以查看是否有任何改进。 我想知道在获得该波形时、负载电流有多大? 是否使用电子负载? 除了原理图中显示的输出电容器之外、是否存在额外的输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、非常有帮助

    电路上还没有负载、接下来我将在此处设置负载。  我计划在明天之前对其进行测量。  我将首先对现有电路进行测量、然后添加电容并重试。

    该原理图描述了 PCB 上的全部元件、没有进一步的输出电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     空载

     200mA 负载

     400mA 负载

    重要说明:之前的图片是序列号为002的部件。  这死了,所以这些和后续的图片是 S/N 001部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    根据您的结果、我不得不说您的布局不佳并导致器件无法正常工作。 您需要先修改布局。

    如果您想在此电路板上进行其他部件测试、一种可以尝试添加一个与 R2并联的1-10nF 以查看此器件是否可以稳定工作。 您可以测量输入电压、看看它是否稳定、以检查是否有其他因素使我们的电路无法工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵意见。

    再次说明一下、在这个电路板(v1)上、使用 R2而非 R3上的电容器 mod 是什么方法?

    我将立即开始对布局进行修订。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是否有用、您可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我将优先考虑布局、优先考虑 v1 R2/R3电容器调制

    请查看所附的正在进行的工作(v1.2)。  以下是到目前为止我将要进行的布局:

    请原谅难以阅读的填充、尤其是 TPS_SW 周围的填充。

    除了 审美上的不健全,有什么突出的问题?

    我真的想移动 C2和 C3、也许可以像 https://www.ti.com/lit/an/slva922/slva922.pdf 一样将 U2旋转90deg 到 SW 过孔。   不会的、一次解决一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    这次元件放置没有问题。 此处的建议是、从 C4到引脚6的导线可以更宽。 我想会有一个大的 GND 平面、然后让我再次检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会加宽这个迹线。  谢谢石鹏。  您的意见非常有帮助和赞赏

    有一个完整的 GND 平面、没错。  此外、12V 在不同的层中获得优先级、可能为 Pin3与 C2、C3提供更多选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不改变一些事情。  请查看(v1.2.1)。  希望我们快结束了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    器件 GND 引脚上的覆铜区可以更大。 其他都还可以。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在为制造厂准备板

    这是电路的当前状态(v1.2.2)、覆盖在部分其余部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malachi:

    电感器附近 SW 节点的覆铜区可以更小。 它的宽度可以与 SW 引脚的导线宽度一样。 覆铜区越大、噪声越多。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、下面是更新后的布局 v1.3。  您还在寻找吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与电感器的连接可以像电感器焊盘一样宽。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何实现这一点(v1.3.1)

    V1.3.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在可以了。