Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我将使用评估板测试不同的 Vdd 配置。 我已经尝试使用固定电压从电源(通常连接到电池终端)向 Vdd 供电。 器件可以工作、但电池电压测量值变得非常不准确。 电压测量值似乎 取决于 数据表中的 Vdd 电压、在我的解释中、不应像描述的那样 Vdd 提供了内部 LDO、而 Vdd 又用于生成模拟基准、因此电池电压测量应能像 Vdd 连接到电池时一样正常工作。
有人能否解释一下是否甚至可以在 Vdd 未连接到电池而是使用外部电源的情况下使用设备、并且仍能获得准确/正确的电池电压测量值?
谢谢你。
此致、
Andre Reuter