This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:电池电压测量取决于 VDD

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412697/bq27z746-battery-voltage-measurement-dependent-on-vdd

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我将使用评估板测试不同的 Vdd 配置。 我已经尝试使用固定电压从电源(通常连接到电池终端)向 Vdd 供电。 器件可以工作、但电池电压测量值变得非常不准确。 电压测量值似乎 取决于 数据表中的 Vdd 电压、在我的解释中、不应像描述的那样 Vdd 提供了内部 LDO、而 Vdd 又用于生成模拟基准、因此电池电压测量应能像 Vdd 连接到电池时一样正常工作。

有人能否解释一下是否甚至可以在 Vdd 未连接到电池而是使用外部电源的情况下使用设备、并且仍能获得准确/正确的电池电压测量值?

谢谢你。

此致、

Andre Reuter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    您可以通过向监测计上的 VDD 施加电压来为监测计供电、可能您尚未执行电压校准?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗伯特,谢谢你的答复。

    我确实进行了校准、但电池电压的值仍然不准确。 我会再试一次以确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次执行校准后(使用 bqstudio 1.3.124)、我可以看到任何低于 Vdd 电压的电池电压都是准确的(我使用 Vdd = 3V)、但任何高于 Vdd 的电压似乎在3.45V 时饱和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    为了获得更准确的电压测量结果、请向 BAT 引脚提供电压。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT 引脚连接到电池输入端(我正在使用该器件的评估板、我未修改此器件、仅提供 Vdd 及外部电源、通常也由电池供电)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    在将电池连接到 BAT 的情况下、不应向 VDD 提供电压。  

    此致、  

    Robert。