This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:用于15V 电压的电源开关?

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS22810, TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412912/tps22916-which-power-switch-to-use-for-15-v

器件型号:TPS22916
主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS22811、LM7310

工具与软件:

我假定要使用的可穿戴项目的电池寿命 TPS22916BYFPR 用于开关电阻分压器(RVD)以进行3节锌空气电池(Energizer 675)电池 ADC 电压测量(3x 1.4V = 4.2V)。

我现在正在从事另一个项目、需要测量从交流发电机充电时可能高达15V 的汽车电池电压。 RVD 将使 R1 = 12k、R2 = 3k3。 要使用哪种电源开关来提供15V 电压? MCU 的电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    如果您不需要反向电流阻断、您可以考虑 TPS22810或 TPS22811 (它们的功能和电流额定值不同)。 可轻松驱动具有反向阻断功能的 LM7310。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:


    非常感谢您的帮助。 它解决了我的问题。

    此致、

    Dan