Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS22810, TPS22811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22916 主题中讨论的其他器件:TPS22810、 TPS22811、LM7310
工具与软件:
我假定要使用的可穿戴项目的电池寿命 TPS22916BYFPR 用于开关电阻分压器(RVD)以进行3节锌空气电池(Energizer 675)电池 ADC 电压测量(3x 1.4V = 4.2V)。
我现在正在从事另一个项目、需要测量从交流发电机充电时可能高达15V 的汽车电池电压。 RVD 将使 R1 = 12k、R2 = 3k3。 要使用哪种电源开关来提供15V 电压? MCU 的电压为3.3V