This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:关于0.72V 外部降压的使能引脚

Guru**** 2386000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413507/tps650864-regarding-enable-pin-of-external-buck-for-0-72v

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好

我们 在设计中使用 TPS6508641RSKT 为 Zynq UltraScale+ FPGA 供电。

我们按照 scea113的图6.1来执行。 请告知我们是否需要连接任何 PMIC GPO 信号 外部降压的使能引脚 用于0.72V。

需要将哪个信号连接到外部降压转换器的使能引脚? . 请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:  

    我刚才在你发布的另一个主题中回答过、但我想重申一下:

    假设您正在关注 6.1:始终开启 模式下、外部降压转换器的使能引脚可以保留 悬空 、因此 BUCK 已设置为启用。

    此致、  
    Sarah