请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650864 工具与软件:
你(们)好
我们 在设计中使用 TPS6508641RSKT 为 Zynq UltraScale+ FPGA 供电。
我们按照 scea113的图6.1来执行。 请告知我们是否需要连接任何 PMIC GPO 信号 外部降压的使能引脚 用于0.72V。
需要将哪个信号连接到外部降压转换器的使能引脚? . 请告知我们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们 在设计中使用 TPS6508641RSKT 为 Zynq UltraScale+ FPGA 供电。
我们按照 scea113的图6.1来执行。 请告知我们是否需要连接任何 PMIC GPO 信号 外部降压的使能引脚 用于0.72V。
需要将哪个信号连接到外部降压转换器的使能引脚? . 请告知我们。