This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:反激式转换器故障排除- UCC28704和定制变压器无输出电压

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402171/ucc28704-flyback-converter-troubleshooting---no-output-voltage-with-ucc28704-and-custom-transformer

器件型号:UCC28704

工具与软件:

您好、TI 社区:

 e2e.ti.com/.../UCC28704-_2D00_-Calculations.xlsx

我目前正在研究一种使用 UCC28704反激式控制器从230VAC 为电池充电器供电的设计。 然而、我面临一个问题、我没有获得预期的输出电压。 下面是有关情况的摘要:

电路行为:

  • VDD 电压在 UVLO 启动电平和停止电平之间上升和下降、表示控制器正在尝试启动但没有持续运行。
  • 我已确认在 MOSFET 的 VDS 上获得了正确的整流直流电压、但不进行开关、而且辅助绕组上也没有电压。
  • 我的理解是、辅助绕组应该在启动后向控制器提供反馈和电源、但是由于 MOSFET 不进行开关、辅助绕组不会产生任何电压。

变压器技术规格:

  • 一次侧电感: 359 µH
  • 初级漏电感: 3.4 µH
  • 初级直流电阻: 158.5 mΩ
  • 次级直流电阻: 8.1 mΩ
  • 匝数比: 4.67:1:1(小学:中学:辅助)

如果社区有任何见解或建议、我将不胜感激。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢您联系我们。

    我从计算中发现的一件事是数据表建议使用更高的电感值。 由于最大开关频率为85khz、使用较低的电感器值可能会导致器件运行时的 fsw 高于建议值、从而导致不稳定。

    对于相同值的电感器、请尝试增大电流检测电阻以降低峰值电流、从而帮助降低此开关频率。

    可以尝试从外部提供辅助电源、以查看电源是否开始切换且次级电压是否开始出现。 只需记住将二极管从外部电源连接到 Vdd、这样电源就受到保护。 那么它可能是启动电路的故障。

    请告诉我您的观察结果。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的建议。 自您上一条消息发布以来、我尝试了以下几点:

    1. 驻地协调员调整数 :我将 RCS 值增加到2欧姆,以限制峰值电流,正如您所建议的。
    2. RCL 调整 :我也根据 WEBENCH 的建议将 RCL 增加到2.4k。

    尽管发生了这些变化、我已经注意到了 RCS、R1和 MOSFET 开关损耗、偶尔会烧断。 这使我重新审视了定制变压器的极性、因为我对其实现方式存在一些担忧。

    为了进行研究、我将信号发生器连接到了变压器的初级绕组、并监测次级绕组和辅助绕组上的波形:

    • 在上 次级绕组 波形是怎样的 同相 共模电压。
    • 在上 辅助绕组 他们是 相位差 这正是我所期望的。

    鉴于此、我现在想知道次级极性是否可以在我的设计中反转、这是否可以解释我遇到的元件故障、特别是在中 RCS 和 R1 吹。

    反转次级侧的极性是否有帮助?这是否是导致组件出现故障的过流或不稳定的原因? 感谢您对此有深入的见解。

    制造商提供的定制变压器图。

    初级输入波形(黄色)与次级输出波形(蓝色)间的关系。

    初级输入波形(黄色)与辅助输出波形(蓝色)间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我认为、如果您使用位于正电源接地端的探头来测量初级绕组和次级绕组、那么初级绕组和次级绕组都将同相。 如果初级上的点连接到开关节点、则次级上的点需要连接到高侧二极管(阳极)。 AUX (点)将连接到为内部 Vcc 馈电的二极管(阳极)。 请检查是否以这种方式连接。 如果是、那么我们可能需要进一步调查。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    是的、这就是我的接线方式。
    但我认为当初级侧绕组执行次级侧时则不会、反之亦然、因此它们应该是异相的?
    在我调试时、我确实移除了 MOSFET 栅极上的10K 下拉电阻器、因为任何示例上都没有该电阻器、并且有一个内部200K 电阻器、但在此之后、我的 RCS 会在一段时间内没有熔断。
    我似乎在栅极和 VDS 上获得了3个脉冲、但在次级或辅助 上没有任何脉冲、以及 VDD 上的斜坡周期之间。

    谢谢

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    初级开关打开时、整个能量存储在变压器初级侧内核中、而次级侧没有导通。 当 pri 开关关断时、整个能量转移到次级侧。

    您可以尝试以下几点:

    1. VDD 电容位于下方。 尝试将其增加到10uF

    2.我认为控制器尝试启动但失败,因为它看到了一个故障,可能是 OVP 或 OCP。 我认为 CS 引脚上没有滤波电容器。 这可能会导致 CS 引脚出现高尖峰、从而可能阻止启动。 请在 CS 引脚上连接100-120pf、以查看这是否有助于启动。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的建议。 我继续测量变压器输出、在联系制造商后、我发现它们的次级输出反向。 我对 PCB 进行了必要的修改、但遗憾的是、这没有解决问题。

    我还尝试将 VDD 电容器增加到10µF、但只是降低了斜坡信号的频率。

    关于 OVP、我认为您可能是对的。 当我测量 VS 引脚时、我注意到当开关打开时电压上升到4.67V 以上、这可能会触发 OVP 故障。

    最后、我按照您的建议在 RCS 引脚上添加了一个120pF 电容器、除了略微减小辅助波形上的振铃幅度外、它似乎没有太大的区别。

    此外、我还附上了一些 VDD、VAUX、VS 和 RCS 引脚上波形的图片供参考。 有趣的是、我的 VAUX 波形看起来与数据表图25中的波形非常相似、因此可能需要探讨一下。


                  VDD 黄色与 VG 蓝色                              VG 黄色与蓝色对比


                  VG 黄色 vs VAUX 蓝色                                    VRCs.


               将120pF 电容连接到 RCS 后获得 VAUX

    我愿意听取您可能提出的任何其他建议。

    再次感谢您的帮助。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我刚刚意识到120pF 电容器应该穿过 CS 和 GND、而不是穿过 RCS。 将电容器移动到正确位置后、它会显著清理 CS 引脚。 然而、仍然有一些超过4.67V 的尖峰。

    我还在调试过程中进行了一些其他更改。 值得注意的是、在重新回顾计算之后、我将 RCL (R12)更改为5.1kΩ。

    遗憾的是、当我将 CS 电容器增大至220pF 以降低截止频率时、我的 MOSFET 烧毁。

    我将继续调查、但是我想向您通报这些变更的最新情况。 如有任何进一步的建议、将不胜感激。


                  与120pF 的差分对 CS

    再次感谢


    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    很高兴知道 CS 引脚电容器有一些帮助。

    只要尖峰处于消隐间隔内、该尖峰就没有问题。 如果超出此范围、则可能会触发 OCP 条件。 5k 电阻器的220pf 延迟太大、这就是它导致 FET 放大的原因。 此处建议的延迟限制为100-120ns。 如果您有进一步的更新、请告知。

    此致、

    Harish

    您好、Craig、

    此帖子打开时间过长。 如果您有任何问题、请打开新主题帖。