This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:PACK 电压在睡眠期间悬空

Guru**** 2455470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411149/bq76952-pack-voltage-floats-during-sleep

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我正在处理一个使用 BQ76952PFBR 器件且具有定制 PCB 的项目、并对该器件进行编程、以利用 BQ76952的许多自主特性。 当器件处于 NORMAL 模式(而非 SLEEP)时、PACK 电压通常等于电池组电压、这正如在空载或充电器未连接时的预期那样。 然后、当在缺少电流的情况下(无负载或充电器)该器件自主进入 SLEEP 模式时、充电 FET 会关断、而放电 FET 保持启用状态。 当发生这种情况时、PACK 电压开始漂移(并悬空)。

例如、如果电池组电压为13V、PACK 电压也约为13V、那么当器件进入睡眠模式时、充电 FET 关断、PACK 电压开始上升。 它最终会达到17V 或18V、并且器件会由于满足 PACK-TOS 差值条件而自动唤醒。 借助这种现象、该器件会进入永无休止的循环、这种循环会自动进入睡眠状态、PACK 电压漂移、然后自行唤醒。 重复。

发生这种情况时、如果我尝试使用万用表测量 PACK 电压、万用表中非常高的阻抗也足以降低 PACK 电压并防止 PACK 电压浮动或漂移更高。 在睡眠模式下、什么因素会导致 PACK 电压浮动更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    此问题似乎已经被其他人为您提出。 我将关闭该论坛、然后继续观看此论坛。

    您能否分享您的原理图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen:

    感谢您分享原理图。 请给我一些时间来回顾它。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen:

    您能否同时共享.gg 文件?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要几天时间才能获得.gg 文件。 与此同时、您能否分享有关原理图的任何反馈? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    原理图看起来没有问题。 是否有任何东西 连接到 J19?

    我还建议检查 LD 引脚是否正确连接到 PACK+、并且连接中没有中断。 该引脚偶尔会测量 PACK+、并应防止节点正常悬空。

    此致、

    Max Verboncoeur