This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:正在寻找双路输出的替代方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5137, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413765/lm5012-q1-looking-for-alternative-for-dual-output

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012LM5137LM5013

工具与软件:

我目前正在我的设计中使用带5V 输出的 LM5012。

我正在寻找一款具有双路输出、输出要求如所示的降压转换器 IC

1.5V、2A

2. 12V 2A

最大输入电压应为80V 至100V

我愿意选择集成开关或外部开关类型

您能建议合适的选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    我们唯一的双相 85V 绝对最大值器件是控制器。  请考虑 LM5137。

    https://www.ti.com/product/LM5137-Q1

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我想使用12V 来驱动浪涌电流为3A、连续电流为200mA 的接触器。

    LM5012支持多大的峰值电流? 我可以将其用于我的应用吗?替代部件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、  

    如果峰值电流为3A、那么我建议使用 LM5013。

    希望这对您有所帮助。

    David。