Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5137, LM5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5012、 LM5137、 LM5013
工具与软件:
我目前正在我的设计中使用带5V 输出的 LM5012。
我正在寻找一款具有双路输出、输出要求如所示的降压转换器 IC
1.5V、2A
2. 12V 2A
最大输入电压应为80V 至100V
我愿意选择集成开关或外部开关类型
您能建议合适的选项吗?