工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户希望设置一个大约5ms 的 TLV767时间延迟。 原理图如下所示:
他们在 EN 引脚上放置一个 RC 电路。
下面是输入和输出电压的波形:
3.3V 输出电压:
5V 输出:
8V 输出电压:
他们发现只有当 Vout =3.3V 时、时间延迟才正确。 您能检查一下参数和原理图吗? 如何计算参数?
BR、
月亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Moon。
TLV767使能电压可在0.4V 至1.2V 之间的任何位置切换为高电平或低电平。 EN 引脚上高于1.2V 时、LDO 将导通;低于0.4V 时、它将关断、但两者之间的电压因容差和工艺变化而不确定。 如果延时时间必须为8ms 且容差较低、由于 Ven 引脚内的阈值电压具有固有容差、因此通过 RC 电路甚至是从 Vin 到 Ven 的分压器都很难实现这一点。
如果您需要在 LDO 导通之前经过8ms (而不是在8ms 后恰好导通)、那么您可能会使用分压器或 RC 时间常数构建一些内容。 您要确保 Ven 引脚电压在8ms 后不会达到0.4V、但这意味着您的开通延迟可能会很长。
客户可尝试使用比较器电路、在该电路中、当8ms 完成后、输入将变大、输出将快速切换至高电平。 要配置比较器电路、您需要知道开启期间的输入电压是8ms。
谢谢!
Stephen