This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:如何设置从 Vin 到 Vout 的时间延迟?

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413521/tlv767-how-to-setup-the-time-latency-from-vin-to-vout

器件型号:TLV767

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望设置一个大约5ms 的 TLV767时间延迟。 原理图如下所示:

他们在 EN 引脚上放置一个 RC 电路。  

下面是输入和输出电压的波形:

3.3V 输出电压:

5V 输出:

8V 输出电压:

他们发现只有当 Vout =3.3V 时、时间延迟才正确。  您能检查一下参数和原理图吗? 如何计算参数?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我正在处理此请求、同时您能提醒我这位客户再次是谁吗?

    谢谢!
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    我通过 主题跟踪工具套件提交了信息。 期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Moon。  

    TLV767使能电压可在0.4V 至1.2V 之间的任何位置切换为高电平或低电平。  EN 引脚上高于1.2V 时、LDO 将导通;低于0.4V 时、它将关断、但两者之间的电压因容差和工艺变化而不确定。  如果延时时间必须为8ms 且容差较低、由于 Ven 引脚内的阈值电压具有固有容差、因此通过 RC 电路甚至是从 Vin 到 Ven 的分压器都很难实现这一点。

    如果您需要在 LDO 导通之前经过8ms (而不是在8ms 后恰好导通)、那么您可能会使用分压器或 RC 时间常数构建一些内容。  您要确保 Ven 引脚电压在8ms 后不会达到0.4V、但这意味着您的开通延迟可能会很长。

    客户可尝试使用比较器电路、在该电路中、当8ms 完成后、输入将变大、输出将快速切换至高电平。  要配置比较器电路、您需要知道开启期间的输入电压是8ms。

    谢谢!

    Stephen