This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:优先级电源多路复用应用相关查询

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413098/lm7310-priority-powermuxing-application-related-query

器件型号:LM7310

工具与软件:

我正在着手一个新项目、并考虑将 LM7310用于我们的目的。 我们有两个直流电源- SMPS (220VAC/12VDC 50A O/P)和 AUX (12V DC O/P)。 在主电源可用之前、SMPS 保持开启状态、并且当主电源无可用电源时、AUX 将替换 SMPS。 我们使用数据表中给出的电容器和电阻器标准值。 根据数据表、当电路根据优先电源多路复用进行配置(min)时、SMPS 与 AUX 之间的电源切换时的 VC2如下图 B20、C20和 D20单元中不同的 Cdvdt 值所示。 由于这里得到的电压非常低、我想知道我的理解是否有错误、以及如何纠正这个错误。

谢谢你

此致

Abhinav

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    使用该公式进行计算时、我觉得也很奇怪。 使用电源 PMUX 配置时、第一个电子保险丝关闭、第二个电子保险丝启动。 在此转换期间、如果负载继续消耗电流、则该电流由输出电容器提供。 该公式不过是最小电压电源减去该时间段内的电容放电。  

     公式中的这种低电压意味着电容器将无法提供这么大的电流、电压将很快降至零。 在这种情况下、增大 Cout 会有所帮助(添加大容量电容器以防止电源轨压降)。

    我希望您检查的一点是、负载电流是2A 还是更小。 如果连续为2A、则需要增加 Cout。   

    此致、
    Arush