工具与软件:
我正在着手一个新项目、并考虑将 LM7310用于我们的目的。 我们有两个直流电源- SMPS (220VAC/12VDC 50A O/P)和 AUX (12V DC O/P)。 在主电源可用之前、SMPS 保持开启状态、并且当主电源无可用电源时、AUX 将替换 SMPS。 我们使用数据表中给出的电容器和电阻器标准值。 根据数据表、当电路根据优先电源多路复用进行配置(min)时、SMPS 与 AUX 之间的电源切换时的 VC2如下图 B20、C20和 D20单元中不同的 Cdvdt 值所示。 由于这里得到的电压非常低、我想知道我的理解是否有错误、以及如何纠正这个错误。
谢谢你
此致
Abhinav