This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我对 LM2623的配置有一些疑问。
我的客户设计了具有以下配置的电路:
输入电压:8V
输出电压:12V
输出电流:2A
1) 1) 以上 I/O 配置对于此器件是否可行?
如果根据输入/输出关系效率为80%、则可以计算出输入电流约为4A、但这可行吗?
2) 2) 如果 Vout 设置为12V、则会向 VBOOT 引脚施加12V 电压、这超出了绝对最大额定值范围。
此器件是否无法输出12V 电压?
3) 3) 我的客户正在设计 RF1:120kΩ、RF2:13.5kΩ。
这超出了推荐的50k 至100kΩ 范围、但这样可以吗?
此致、
Ryusuke
尊敬的 Ryusuke:
1、我觉得客户的 IO 配置用这个设备是不可能的。 当 Vin=8V、Vout=12V、L=4.7uH、2MHz 时、LM2623的最大输出电流约为0.6A。 输入电流约为1.2A。
2.如果 Vout 设置为12V、VBOOT 引脚应与 Vout 断开连接。
考虑到 BOOT 引脚的绝对最大额定值、客户应将 BOOT 引脚连接到小于10V 的电压。
3.如果 Rf2低于建议的电压,它可以提高抗噪声注入的稳健性,但静态电流会增加,轻负载时的效率会降低。
此致、
Miya
尊敬的 Miya:
感谢您的答复。
我在器件上犯了一个错误。 是 LM2623A、而不是 LM2623。下面是该电路。 如果有任何问题、请告诉我。
1、我觉得客户的 IO 配置用这个设备是不可能的。 当 Vin=8V、Vout=12V、L=4.7uH、2MHz 时、LM2623的最大输出电流约为0.6A。 输入电流约为1.2A。
→我可以假设即使是 LM2623A 也是不可能的吗? IIN≒μ A 4A 处于电流限值、我想我不能输出2A。
2.如果 Vout 设置为12V、VBOOT 引脚应与 Vout 断开连接。
考虑到 BOOT 引脚的绝对最大额定值、客户应将 BOOT 引脚连接到小于10V 的电压。
→在 BOOT 引脚上施加12V 电压时、是否存在短路引导和(Vdd:3.3V)问题?
3.如果 Rf2低于建议的电压,它可以提高抗噪声注入的稳健性,但静态电流会增加,轻负载时的效率会降低。
"→、谢谢。
此致、
Ryusuke
你好、 Ryusuke、
1.即使 LM2623A 在此工作条件下也不可用。 输入电流限制为2.2A。 当 Vin=8V、Vout=12V、L=4.7uH、2MHz 时、LM2623A 的最大输出电流约为1A。
针对客户的应用条件、建议使用 TPS61178。 当 Vin=8V 且 Vout=12V 时、最大输出电流约为3.6A、可满足客户的需求。
2.向 BOOT 引脚施加12V 电压时、器件可能会损坏。 BOOT 引脚可连接至 VDD。
3. EN 引脚的绝对最大额定值为10V、因此当 EN 施加到12V 时、器件可能会损坏。
此致、
Miya
尊敬的 Miya:
感谢您的意见。
真的很有帮助。
此致、
Ryusuke