This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:VIN:8V、Vout:12V/Iout:2A

Guru**** 2503825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406599/lm2623-vin-8v-vout-12v-iout-2a

器件型号:LM2623
Thread 中讨论的其他器件: TPS61178

工具与软件:

大家好!

我对 LM2623的配置有一些疑问。

我的客户设计了具有以下配置的电路:

输入电压:8V

输出电压:12V

输出电流:2A

1) 1) 以上 I/O 配置对于此器件是否可行?

如果根据输入/输出关系效率为80%、则可以计算出输入电流约为4A、但这可行吗?

2) 2) 如果 Vout 设置为12V、则会向 VBOOT 引脚施加12V 电压、这超出了绝对最大额定值范围。

此器件是否无法输出12V 电压?

3) 3) 我的客户正在设计 RF1:120kΩ、RF2:13.5kΩ。

这超出了推荐的50k 至100kΩ 范围、但这样可以吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    1、我觉得客户的 IO 配置用这个设备是不可能的。 当 Vin=8V、Vout=12V、L=4.7uH、2MHz 时、LM2623的最大输出电流约为0.6A。 输入电流约为1.2A。
    2.如果 Vout 设置为12V、VBOOT 引脚应与 Vout 断开连接。
    考虑到 BOOT 引脚的绝对最大额定值、客户应将 BOOT 引脚连接到小于10V 的电压。
    3.如果 Rf2低于建议的电压,它可以提高抗噪声注入的稳健性,但静态电流会增加,轻负载时的效率会降低。

    此致、

    Miya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miya:

    感谢您的答复。

    我在器件上犯了一个错误。  是 LM2623A、而不是 LM2623。下面是该电路。 如果有任何问题、请告诉我。

    1、我觉得客户的 IO 配置用这个设备是不可能的。 当 Vin=8V、Vout=12V、L=4.7uH、2MHz 时、LM2623的最大输出电流约为0.6A。 输入电流约为1.2A。

    →我可以假设即使是 LM2623A 也是不可能的吗? IIN≒μ A 4A 处于电流限值、我想我不能输出2A。
    2.如果 Vout 设置为12V、VBOOT 引脚应与 Vout 断开连接。
    考虑到 BOOT 引脚的绝对最大额定值、客户应将 BOOT 引脚连接到小于10V 的电压。

    →在 BOOT 引脚上施加12V 电压时、是否存在短路引导和(Vdd:3.3V)问题?
    3.如果 Rf2低于建议的电压,它可以提高抗噪声注入的稳健性,但静态电流会增加,轻负载时的效率会降低。

    "→、谢谢。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ryusuke、

    1.即使 LM2623A 在此工作条件下也不可用。 输入电流限制为2.2A。 当 Vin=8V、Vout=12V、L=4.7uH、2MHz 时、LM2623A 的最大输出电流约为1A。

    针对客户的应用条件、建议使用 TPS61178。 当 Vin=8V 且 Vout=12V 时、最大输出电流约为3.6A、可满足客户的需求。


    2.向 BOOT 引脚施加12V 电压时、器件可能会损坏。 BOOT 引脚可连接至 VDD。
    3. EN 引脚的绝对最大额定值为10V、因此当 EN 施加到12V 时、器件可能会损坏。

    此致、

    Miya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miya:

    2.向 BOOT 引脚施加12V 电压时、器件可能会损坏。 BOOT 引脚可连接至 VDD。

    →即使 BOOT = 3.3V、也可以驱动内部电路的 MOSFET 栅极?

    即使 BOOT 引脚连接到3.3V、也可以驱动 MOSFET 栅极吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    LM2623 是一款非常旧的器件、我们没有数据库来验证  即使在 BOOT 引脚连接到3.3V 时也是否可以驱动 MOSFET 栅极。

    但根据 我们的经验、应该可以   在 BOOT = 3.3V 时驱动 MOSFET 栅极

    此致、

    Miya Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miya:

    感谢您的意见。

    真的很有帮助。

    此致、

    Ryusuke