This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737-Q1:查询 TPS737-Q1的封装外形(DRB0008A、DRB0008B)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412997/tps737-q1-inquiry-for-package-outline-drb0008a-drb0008b-of-tps737-q1

器件型号:TPS737-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

我正在尝试使用 TPS73733QDRBRQ1进行电路板布局。

但是、我在查看数据表时发现有两种类型的概述信息:DRB0008A 和 DRB0008B。

比较 DRB0008A 和 DRB0008B 时、"外露散热焊盘"器件是不同的。

以下哪一项是正确的、即 DRB0008A 或 DRB0008B?

我应该应用哪个轮廓来进行 PCB 布局?

请检查。 谢谢。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对封装问题的回答。

    从数据表中可以看出、通用 DRB 封装应该是 DRB008B、除非您在订购 A 封装时指定特别感兴趣、否则会收到 B 封装。  

    我将要求我们的包装团队为我确认这一点、并在我收到回复后立即与您联系。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在讨论封装后、要发货给您的封装似乎是 DRB0008A 封装类型。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah