主题中讨论的其他器件:BQ41Z50
工具与软件:
嗨、团队:
在 DS 中、最小的外部 PBI 电容器为2.2uF、它能够在 短暂瞬态断电的情况下支持器件运行多长时间?
如果连接了1.6uF、0.1uF 的电容器怎么办? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表指定了输出电阻。 根据这些信息、我们可以计算出 RC。 下降时间以毫秒为单位。 ~10ms。
另一个问题是、BQ41Z50中没有 PBI、是否有任何考虑?
我们 收集了 有关此信息、大多数客户没有将此 PIN 用作备份。 因此、决定删除 PBI。
尊敬的 Kailun:
我认为可以将 PBI 引脚接地。 这个主题讨论了这一点。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738494/bq40z50-bq40z50-bq40z60-bq40z80---tapping-pbi-for-enable-pin-function
尊敬的 Kailun:
10ms 下降时间与工作模式无关。 触发关断后、10ms 下降时间仍然适用。
问题可能是、根据工作模式、关断将会在多长时间内触发。 假设关断基于电芯电压、如果电量监测计处于 SLEEP 模式、则必须唤醒并对电压(VOLTAGE < SHUTDOWN_VOLTAGE_THRESHOLD)进行采样、然后进入 SHUTDOWN 模式。
有关所有不同类型的关断、请参阅 TRM 第5.4节。 https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf