This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:PBI 连接不同电容器时的备用时间

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411238/bq40z50-the-back-up-time-while-pbi-connect-with-different-capacitor

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ41Z50

工具与软件:

嗨、团队:  

在 DS 中、最小的外部 PBI 电容器为2.2uF、它能够在 短暂瞬态断电的情况下支持器件运行多长时间?   

如果连接了1.6uF、0.1uF 的电容器怎么办? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、BQ41Z50中没有 PBI、是否有任何考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表指定了输出电阻。 根据这些信息、我们可以计算出 RC。 下降时间以毫秒为单位。 ~10ms。   

    另一个问题是、BQ41Z50中没有 PBI、是否有任何考虑?

    我们 收集了 有关此信息、大多数客户没有将此 PIN 用作备份。 因此、决定删除 PBI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose!  

    如果客户未将此引脚用作备用引脚、则此引脚需要接地还是保持悬空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我认为可以将 PBI 引脚接地。 这个主题讨论了这一点。  
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738494/bq40z50-bq40z50-bq40z60-bq40z80---tapping-pbi-for-enable-pin-function

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    这段"10ms  下降时间"在不同模式下是否不同? 例如正常和睡眠。 我认为这不会影响关机... 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun

    10ms 下降时间与工作模式无关。 触发关断后、10ms 下降时间仍然适用。

    问题可能是、根据工作模式、关断将会在多长时间内触发。 假设关断基于电芯电压、如果电量监测计处于 SLEEP 模式、则必须唤醒并对电压(VOLTAGE < SHUTDOWN_VOLTAGE_THRESHOLD)进行采样、然后进入 SHUTDOWN 模式。  

    有关所有不同类型的关断、请参阅 TRM 第5.4节。  https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf