工具与软件:
你(们)好
Im 使用 TPS62147、Vin = 12V Vout <=> SS/TR 引脚上的可变跟踪电压(1-10V)。 比例为1:1。
例如、我希望 Vout 跟踪 SS/TR 电压、比率为1:1。
结果:当更改 SS/TR 电压1-10V 时、它卡滞@ Vout = 9.6V。 (没有发生任何情况)
原理图是否可以做到这一点?
我尝试了其他 R18值、结果无变量跟踪。
怎么了?
// Fredrich
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
Im 使用 TPS62147、Vin = 12V Vout <=> SS/TR 引脚上的可变跟踪电压(1-10V)。 比例为1:1。
例如、我希望 Vout 跟踪 SS/TR 电压、比率为1:1。
结果:当更改 SS/TR 电压1-10V 时、它卡滞@ Vout = 9.6V。 (没有发生任何情况)
原理图是否可以做到这一点?
我尝试了其他 R18值、结果无变量跟踪。
怎么了?
// Fredrich
您好、Fredrish:
请确保为 SS/TR 设计了正确的电阻分压器。
如果 SS/TR 引脚电压高于0.7V、则内部基准电压被钳位到0.7V、器件进入正常稳压状态。 这适用于具有相同行为的上升和下降跟踪电压。
我附上应用手册、供您参考:
谢谢!
Colin
您好、Colin
感谢您的回复、您的评论很有意义。
请将我的此附注带到数据表团队:
当您阅读数据表时、数据表显示为9.4.6 "...提供给 SS/TR 的电压可用于跟踪主电压。 在强制 PWM 模式下、输出电压在两个方向上跟随此电压上升和下降..." 您刚才所说的"如果 SS/TR 引脚电压高于0.7V、则内部基准电压被钳位到0.7V、器件会进入正常调节状态"。 如果数据表包含这部分内容、我会根据这一特性进行相应操作、无需向论坛寻求建议。
问:是否对 SS/TR 引脚的低电平有任何限制、而调节仍然有效?
// Fredrich
尊敬的 Fredrich:
感谢您发送编修。 我将把消息转给您使用数据表。
SS/TR 设置的调节与0V < SS/TR < 0.7V 时的持续时间一样长。 但我想提醒一下 SS/TR=0V、FB 引脚上有一个11mV 的偏移电压。
总之、我对您的设计很感兴趣。
您能给我的电子邮件地址: colin-chen@ti.com、提供有关此应用和系统方框图的更多信息吗
如果您需要、也许我可以给您更多的支持。
谢谢!
Colin