This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:连续跟踪 SS/TR 1-10V

Guru**** 2390300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414192/tps62147-continuous-tracking-ss-tr-1-10v

器件型号:TPS62147

工具与软件:

你(们)好
Im 使用 TPS62147、Vin = 12V Vout <=> SS/TR 引脚上的可变跟踪电压(1-10V)。 比例为1:1。
例如、我希望 Vout 跟踪 SS/TR 电压、比率为1:1。

结果:当更改 SS/TR 电压1-10V 时、它卡滞@ Vout = 9.6V。 (没有发生任何情况)

原理图是否可以做到这一点?

我尝试了其他 R18值、结果无变量跟踪。

怎么了?

// Fredrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrish:

    请确保为 SS/TR 设计了正确的电阻分压器。

    如果 SS/TR 引脚电压高于0.7V、则内部基准电压被钳位到0.7V、器件进入正常稳压状态。 这适用于具有相同行为的上升和下降跟踪电压。

    我附上应用手册、供您参考:

    https://www.ti.com/lit/an/slva470a/slva470a.pdf?ts = 1726629264533&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62135

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的回复、您的评论很有意义。

    请将我的此附注带到数据表团队:

    当您阅读数据表时、数据表显示为9.4.6 "...提供给 SS/TR 的电压可用于跟踪主电压。 在强制 PWM 模式下、输出电压在两个方向上跟随此电压上升和下降..." 您刚才所说的"如果 SS/TR 引脚电压高于0.7V、则内部基准电压被钳位到0.7V、器件会进入正常调节状态"。 如果数据表包含这部分内容、我会根据这一特性进行相应操作、无需向论坛寻求建议。

    问:是否对 SS/TR 引脚的低电平有任何限制、而调节仍然有效?

    // Fredrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrich:

    感谢您发送编修。 我将把消息转给您使用数据表。

    SS/TR 设置的调节与0V < SS/TR < 0.7V 时的持续时间一样长。 但我想提醒一下 SS/TR=0V、FB 引脚上有一个11mV 的偏移电压。   

    总之、我对您的设计很感兴趣。

    您能给我的电子邮件地址: colin-chen@ti.com、提供有关此应用和系统方框图的更多信息吗

    如果您需要、也许我可以给您更多的支持。

    谢谢!

    Colin